This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4048:OPT4048 技术问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: OPT4048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1632471/opt4048-opt4048-technical-questions

器件型号: OPT4048

尊敬的团队:

您能帮助解答 OPT4048 的以下问题吗?

1. 4048 传感器是否有建议的照度范围,其响应相对线性? 例如、是否建议在低于 1000 lx 的场景中使用传感器?
2. 4048 传感器有多个范围。 根据数据表、总共有 6 个范围、默认模式为自动范围。 检测阈值随范围而变化 — 范围越大,阈值越高。 分辨率在不同范围内是否一致、还是与范围相关?
3.分辨率是否与积分时间或增益参数有关? 如果是、具体关系是什么? 较长的积分时间是否会产生更高的分辨率?
4.如果分辨率因范围和积分时间而异,建议的范围还是推荐的积分时间? 我们应用中的最大照度是几十 lx。

谢谢

-托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、

    1. 4048 传感器是否有建议的照度范围,其响应相对线性? 例如、是否建议在低于 1000 lx 的场景中使用传感器?

    OPT4048 在小数照度直至其 144k lux 的满标量程范围内运行良好


    2. 4048 传感器有多个范围。 根据数据表、总共有 6 个范围、默认模式为自动范围。 检测阈值随范围而变化 — 范围越大,阈值越高。 分辨率在不同范围内是否一致、还是与范围相关?

    分辨率是距离和转换时间的一个因素。 在转换时间最长的最低范围内获得最小分辨率。 请参阅下表:


    3.分辨率是否与积分时间或增益参数有关? 如果是、具体关系是什么? 较长的积分时间是否会产生更高的分辨率?

    见问题 2


    4.如果分辨率因范围和积分时间而异,建议的范围还是推荐的积分时间? 我们应用中的最大照度是几十 lx。

    对于许多应用、我们建议使用自动量程模式。 但是、如果在此应用中、最大客户曝光率仅为几十 lux、则建议使用范围 0。 这将在任何给定的转换时间下实现最佳分辨率、并且由于范围 0 最大值为 2254lux、因此仍然为最大预期照度提供显著的余量。  

    转换时间的选择将由时序要求以及所需的分辨率决定。 如果需要理想分辨率、则应使用最长的转换时间 (800ms)。  如果客户已经知道他们读取结果的频率、我建议使用适合该窗口的最长转换时间。  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn