Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP, IWRL6432AOPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: IWRL6432AOP
您好、
我看到了关于雷达和 PCB 之间以及雷达和其他元件之间最大距离的相互矛盾的信息:
- 数据表第 33 页:“ AOP 器件的边缘应靠近 PCB 的边缘(如 IWRL6432AOPEVM 或 IWRL6432AOP 参考设计中所做的那样),以更大限度地减少表面波导致的辐射图中的纹波。 对于大型电路板、如果设计外形尺寸允许、应实施 PCB 边缘小于 AOP 边缘 0.3mm 的梯形切口“
- E2E : https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1448748/iwrl6432aop-pcb-design-guard-keep-out-area/5556173?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=IWRL6432AOP%25252520edge%25252520PCB# :“ PCB 的南北侧应尽可能靠近器件,以减少表面波效应。 PCB 东侧和西侧在器件与 PCB 边缘或任何其他元件之间的最小间距应为一个 λ(~5mm)。 “
但是、IWRL6432AOPEVM 不遵守此指南(没有梯形,雷达和 PCB 边缘之间只有几毫米)。
此外、在 IWRL6843AOPEVM 上、左侧和右侧有非常靠近雷达的无源器件、这不遵守 E2E 中规定的指南。
您能否说明有关建议的最新和最准确的准则:
- 北,南:雷达与 PCB 边缘之间的距离
- West、East:雷达与 PCB 或其他组件边缘之间的距离
此致
Geoffrey