Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432WMOD, UNIFLASH, IWRL6432AOP
器件型号: IWRL6432WMOD
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、 IWRL6432AOP
mmwave.zip
大家好、TI 团队
我有问题 IWRL6432WMOD
1. EVK 板 Uniflash 固件下载停止问题当尝试将.appimage 刻录到 Uniflash 时、该过程在特定阶段停止。 映像包含在 mmWaveuDFP-01_00_09_01/封装中。 它位于 ti\mmWaveuDFP-01_00_09_01\Device\uDFP_01_00_09_01.release.appimage。
症状:在 Uniflash 中运行加载映像时、进度条在“初始化完成...“后停止增加 出现消息窗口。 (请参阅随附的图)当前设置和验证:已验证 XDS110 USB 端口连接。
在设备管理器中正确识别 XDS110 类应用程序/用户 UART 端口、并且端口号已输入到 Uniflash 中。
将电路板的 SOP 滑动开关明确设置到向上位置(闪存模式)并点击 RESET_SW 后、引导过程即完成。
问题:即使 SOP 开关正确地处于闪存模式、我对通信在初始化阶段停止的原因很好奇。
请就我可能缺少的任何硬件检查点提供指导、例如电路板中心的 MUX_CTRL (S1) DIP 开关的设置。 (随附相关图像:mmwave.zip)
2、不使用 UART 时,可通过 SPI 传输配置 (CLI) 和启动固件。
由于实际目标板的硬件限制、UART 引脚未连接在主机 MCU 和 IWRL6432WMOD 之间;仅连接 SPI 线路和控制引脚。
毫米波工作模式为自主模式。
问题 2-1(SPI 引导):主机 MCU 是否可以通过仅使用 SPI 通信从外部闪存 (ExtFlash) 读取雷达的.appimage、并**将固件**下载(引导)到雷达芯片?
如果可能、请确认 SDK 中的 spibootstrap 示例是否担任此角色。 如果有相关的指南文档、请提供。
问题 2-2(SPI 配置):运行 motion_and_presence_detection 示例时、是否有办法通过 SPI 通信推送配置文件(PresenceDetect.cfg 中的 CLI 命令)来动态更改雷达运行参数(灵敏度,范围等)?
申请材料:请提供 SPI 引导协议规范、通过 SPI 解析 CLI 的示例(示例代码)、以及任何相关的应用手册文档(如有)、以便实现上述目标。
谢谢