This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:如何在 CSI2 的非 HS 周期内停止时钟

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1626857/awr2243-how-to-stop-the-clock-during-the-non-hs-period-in-csi2

器件型号: AWR2243
主题: IWR1443 中讨论的其他器件

我想在 CSI2 的非 HS 周期内停止时钟。
目前、即使在非 HS 周期内、时钟也会继续输出。
是否可以在非 HS 周期内停止时钟输出?
如果可能、请告诉我如何操作。
 
此致、
Hiroyuki
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hiroyuki、

    您能分享一下您的用例吗?

    谢谢、
    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    如果时钟在非 HS 传输期间输出、则 MIPI 接收器将无法接收信号。

    因此、我想在非 HS 周期内停止来自 AWR2243 的时钟。

    IWR1443 允许您使用寄存器中的 DDR_CLK_ALWAYS_ON 位在非 HS 周期内开启/关闭时钟输出。

    是否可以使用 AWR2243 也这样做?

    DFP 版本为 02.02.04.00。

    我无法在 MMWAVE-RADAR-Interface-Control.pdf 中找到与 DDR_CLK_ALWAYS_ON 位具有相同功能的参数的任何描述。

    此致、

    Hiroyuki