This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP423:MPN = TMP423AIDCNRG4 迫切需要详细信息

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1632998/tmp423-urgently-need-details-for-mpn-tmp423aidcnrg4

器件型号: TMP423

您好团队:

我迫切需要以下 MPN 请求的信息= TMP423AIDCNRG4

状态(正在供货或已停产或 NRND)  
如果是 NRND、请提供 LTB 和 LTS 日期
如果过时、建议进行准确的直接替换
以上说明与 MPN 匹配(是/否)  
针对采购订单的正确可订购器件型号
包装(卷带包装,卷带,托盘,管装和散装)  
用于采购订单的正确可订购卷带器件型号
器件标识
表面贴装(是/否)
封装/案例代码
符合 RoHS 标准、无需豁免(是/否)
保质期(以日计)
湿敏等级 (MSL)
数据表链接

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMP423AIDCNRG4
    状态(正在供货或已停产或 NRND)   已停产
    如果是 NRND、请提供 LTB 和 LTS 日期
    如果过时、建议进行准确的直接替换 TMP423AIDCNR
    以上说明与 MPN 匹配(是/否)   是的
    针对采购订单的正确可订购器件型号 TMP423AIDCNR
    包装(卷带包装,卷带,托盘,管装和散装)   拨禾轮
    用于采购订单的正确可订购卷带器件型号 TMP423AIDCNR
    器件标识 顶部:大荣 背面: YMLL
    表面贴装(是/否) 是的
    封装/案例代码 SOT-23
    符合 RoHS 标准、无需豁免(是/否) 是的
    保质期(以日计) 延长货架期设备(1825 天)。                          
    湿敏等级 (MSL) 2 级–260C-1 年  
    数据表链接 ±1°C 远程和本地温度传感器数据表(修订版 C)

    您好:

    我填写了下表。 TMP423AIDCNRG4 与 TMP423AIDCNR 之间没有区别。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Meredith McKean