This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:PCB 设计审查

Guru**** 2846580 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1632759/iwrl6432aopevm-pcb-design-review

器件型号: IWRL6432AOPEVM

大家好、我们正在努力创建基于 IWRL6432AOPEVM 的产品。 我们通过 FAE Akshar Gandhi 提交了雷达 PCB 设计审查。 这应该是最后的审查,它已经超过一个月,我们仍然在等待响应. 有人可以检查它什么是审查的状态?  

我还有一个问题、TI 审核通常需要哪些周转时间? 我们真的想知道,因为审查步骤只需要几个月,这是相当缓慢的。  

对于我们来说,在严格的时间表的情况下,与 TI 的营销部门一起进行新项目将是非常困难的。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rampratap:

    由于本讨论通过电子邮件进行、因此我将关闭此主题。 阿克夏尔将与您联系。

    此致、

    米哈特·夏尔马