This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:Uniflash 可以't 连接到串行端口:IWR584ik + MMWAVEICBOOST

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1631487/iwr6843isk-uniflash-can-t-connect-to-the-serial-port-iwr5843isk-mmwaveicboost

部件号: IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

我尝试 将 vital_signs_tracking_6843ISK_demo.bin 文件从重要事项实验室刷写到 IWR6843ISK + MMWAVEICBOOST 器件。 我仔细地遵循了说明。 我设置所有 SOP 状态并按照此视频中显示的方式跳线:www.ti.com/.../6205896562001

并且每次尝试加载映像时对器件进行下电上电。 我使用了正确的 COM 端口、并在 Windows 设备的设备管理器中仔细检查了该端口。

然而,无论我做什么,我总是得到以下错误:  

错误!
映像加载失败:无法连接到串行端口。 重新检查选择的 COM 端口和/或权限。

您能帮我进行故障排除吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ana:

    您是否可以在不使用 MMWAVEICBoost 的情况下尝试闪烁 EVM?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设法通过使用 Macbook 器件而不是基于 Windows 的器件(使用 MMWAVEICBOOST)刷写 EVM。 这解决了我的问题。