This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:MPU 可能无法启动到操作系统、从而导致屏幕闪烁。 执行电源重置时...

Guru**** 2867890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1596467/am3352-the-mpu-may-fail-to-boot-into-the-os-causing-screen-flickering-when-performing-a-power-reset

器件型号: AM3352

尊敬的专家:

lcm.png

客户当前使用的是 AM3352BZCZA100。 执行重复的电源复位时、MPU 可能无法引导到操作系统、从而导致屏幕闪烁。

但是、常规电源复位后、它会正常工作。 这是否会由上电序列引起? 例如、不正确的上电序列可能会导致初始 MPU 问题、从而阻止操作系统引导。

另一个问题似乎与 IC 有关。 不会出现此问题的 IC 正常工作、无论是否进行下电上电。

 

你有什么建议吗?

 

谢谢

 

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Himing Song:

    谢谢你。

    我们已经获得了   带有外部振荡器的 THEL 样本  )有源晶体振荡器、要测试、很抱歉更新信息 (__LW_AT__所以请等待 2 天测试[/报价]

    期待测试输入。

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经得到了  thel 采样 与外部振荡器(__LW_AT__有源晶体振荡器)  测试 2 天、没有 屏幕闪烁发生、你能帮助  

    示例“根案例“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Himing Song:

    原因可能是晶体基本时钟电路(包括布局)的灵敏度。

    请阅读勘误表。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经 进行了测试 、因为上面仍然  会发生屏幕闪烁 、因此需要您 再次帮助检查根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Himing Song:

    我们已经得到了   一个外部振荡  器的 THEL 样本)有源晶体振  荡器 (__LW_AT__要测试 2 天、没有出现屏幕闪烁、你能帮助 [/报价]

    您能否确认使用外部振荡器或晶体进行上述测试?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

            是否仅使用原晶体测试 VSS_osc 和 VSS_RTC 连接的系统接地? 我们需要找到 此问题的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Himing Song:

    请详细说明以下内容

    当使用外部晶体时、不会出现问题

    使用晶体时、尽管遵循了勘误表、但您仍会看到问题。

    您能否确认我的理解是否正确。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的理解是正确的。所以你可以帮助找到根 casue、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Himing Song:

    感谢您的确认。

    让我回顾一下并返回。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已过 6 天、您能帮助 更新 此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Himing Song,

    我没有其他输入可帮助根本导致时钟相关问题、因为这可能与布局以及原理图有关。

    我跟随器件专家一起、看看他是否有一些额外的输入并恢复。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 期待着您的专家 给我们 正确的 解决方案,有罪这个问题 发生了    ,它是阻止我们的品质生产.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Himing Song,

    请参阅我从专家那里收到的意见:

    客户最终负责设计稳健的系统。 他们需要在系统设计中使用稳健的解决方案。 适用于一个客户的解决方案可能不适用于另一个客户。
    许多客户能够使用经过更新的接地连接的晶体电路、而不会出现任何问题。 但是、一些客户采用噪声很大的系统设计、允许噪声耦合到晶体电路中、并且噪声耦合到晶体电路中会在内部基准时钟上产生干扰。 基准时钟上的干扰可能有效地使内部状态机过频、从而导致意外行为。
    相对于 LVCMOS 振荡器提供的上升/下降时间、晶体电路生成的基准时钟信号具有较慢的上升/下降时间。 来自晶体电路的缓慢上升/下降信号更容易受到噪声的影响、当信号通过输入缓冲器的开关阈值时、会在信号转换上产生非单调事件。 噪声很难在 LVCMOS 振荡器生成的较快上升/下降信号转换时产生非单调事件。
    客户有两种选择。 第一种选择是确定进入晶体电路的噪声源/耦合机制并消除噪声或耦合。 第二个选择是使用易受噪声影响较低的 LVCMOS 时钟源解决方案。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Himing Song,

    请通读 E2E、了解客户在分析噪音来源并进行改进后发现改进的类似问题。

    此致、

    Sreenivasa.