This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:将定制.appimage 刷写到 AWR 中、以进行独立操作

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, UNIFLASH, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1629349/awr2944evm-flashing-custom-appimage-onto-awr-for-standalone-operations

器件型号: AWR2944EVM
Thread 中讨论的其他器件: AWR2944UNIFLASH

TI 工程师大家好:

我对 AWR2944EVM 的 HECR 演示进行了大量修改。 现在我已经在开发模式下使用了它、即我刷写了 CCS 电路板、并在 PC 上使用脚本解析了它。 但是、现在我需要验证实际场景中所做的更改、这意味着我无法每次从 PC 连接并刷写 AWR。  

为了实现这一点、我尝试用 uniflash 将自定义 awr2944_corner 雷达调试.appimage 刷写到我的电路板上、但这样做之后电路板看起来不会传输任何数据。  

希望您可以帮助我解决此问题、以便我可以在独立模式下使用电路板、这意味着启动后雷达开始发送数据。  

让我介绍一下我目前是如何刷写到电路板上的、也许您可以在这里发现一个错误:
1.) 将 AWR 置于 SOP 刷写模式 (101)。 此外、开关 S1=XDS 和 S2=DBG_SPI
2.) 为 AWR 上电并通过 XDS_USB 连接到 uniflash
3.) 从 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\tools\awr294x 中选择 SBL 映像:sbl_uart_uniflash.release.tiimage(也已尝试使用 sbl_uart_uniflash.release.tiimage)
4.) 选择自定义.appimage C:\Users\mmpas\AWR2944EVM_tracking\awr2944_changle_radar_mss\awr2944_changle_radar_debug.appimage
5.) 选择用于扩声的 XDS110 Class Application/User UART (COMXX) 端口(也尝试使用 XDS110 Class Auxiliary Data Port (COMXX)))
6.) 快速刷写。 成功  
7.) 断开 AWR 与电源和 USB 的连接。
8.) 进入功能 SOP 模式 (001)
9.) 为 AWR 供电
10.) 打开 python 解析器... 但是没有数据通信  


最好的肉酱
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    对延迟深表歉意。 当电路板处于功能模式且 UART 同时连接到数据端口和用户 UART 端口时、您会在串行终端上观察到什么? 您是否能够从应用程序中看到任何打印消息?

    此致、
    Ananya K C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉晚才回复。 descirbed 程序实际上是正确的,崩溃是由我上传一个旧的.appimage 遭受灾难性的零参考...

    很抱歉混淆、但上述步骤可能会帮助他人。

     此致

    标记