This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843LEVM:使用定制硬件从 IWR6843LEVM 捕获原始数据

Guru**** 2846810 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1633348/iwr6843levm-capturing-raw-data-from-iwr6843levm-with-custom-hardware

器件型号: IWR6843LEVM

您好:

我是一名硬件设计经验有限的学生。 我目前正在从事一个学校项目、任务是在不使用 DCA1000 的情况下从 IWR6843LEVM 捕获原始数据。

是可行的,使用一个解决方案,首先使用 LVDS 接收器 IC,然后使用 TTL 解串器或 LVDS 解串器,并使用 MCU 或 CPLD 处理并行输出信号(也许可以使用 FPGA 模块,但我宁愿尽量减少其使用).

此外、我想打包数据并将其发送到计算机。 在这种情况下、是否适合使用 FIFO 转 USB 2.0/3.0 模块? 我是否需要额外的 FIFO 或 RAM 块?

在设计 PCB 时、从 LVDS 连接器 QTH-030-01-LVDS 到 L-D-A 接收器/解串器 IC 路由信号时、是否有任何特殊注意事项?

非常感谢!