This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432WMOD:使用 IWRL6432WMOD 的 SPI 通信错误代码 0xFFFFFFDA(–38)

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432WMOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1634446/iwrl6432wmod-spi-communication-error-code-0xffffffda--38-with-iwrl6432wmod

器件型号: IWRL6432WMOD

尊敬的专家:

 

使用主机控制器通过 SPI 与 IWRL6432WMOD 进行通信时、发生了所附终端日志中显示的错误代码。

该模块成功响应主机的命令、但返回错误代码:0xFFFFFFDA(十进制:–38)。 检查 API 文档后,我发现错误代码–38 不在列出的错误代码范围内。

  1. 此错误的可能原因是什么?

  2. 错误代码 0xFFFFFFDA 在 mmWaveUlink 环境中表示什么?

 

  

谢谢

 

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。

    谢谢、
    Saransh Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您认为您是否可以对整个 SPI 事务执行数据捕获、直至出现错误? 如果没有更多信息、我就无法找到更多信息。

    一旦我有了这些信息,我可以给你的问题一个更明智的答案。

    此致、

    David