This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:RX_CONTSTREAMING_MODE 是否可用于将 ADC 数据输出到 CSI? 什么是数据格式?

Guru**** 2867950 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1634291/awr2243-can-rx_contstreaming_mode-be-used-to-output-adc-data-to-csi-what-is-the-data-format

器件型号: AWR2243

尊敬的专家:

RX_CONTSTREAMING_MODE 是否 可用于将 ADC 数据输出到 AWR2243 上的 CSI? 什么是数据格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:  

    RX_CONTSTREAMING_MODE 可使用 MIPI-CSI2 格式输出连续的 ADC 数据流。  

    谢谢、  

    Ahanaf