This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM 的以太网端口灯未亮起

Guru**** 2893150 points

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1633135/dca1000evm-the-ethernet-port-light-of-the-dca1000evm-is-not-illuminated

器件型号: DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK

两天前、我能够使用 IWR6843ISK 和 DCA1000EVM 正常收集数据。 但是、从昨天开始、DCA1000EVM 的以太网端口灯在测试期间停止工作。 我确认以太网电缆或以太网端口没有问题、并且连接良好。 但是、接线后、以太网端口上的两个指示灯均未亮起。 可以连接串行端口、也可以进行 SPI 通信。 但在设置 DCA1000 的最后一步中、我无法获得 FPGA 版本号。 计算机运行的是 Windows 11。 我尝试使用其他计算机、但以太网端口仍然无法识别、并且指示灯未亮起。 防火墙也已关闭。 电路板是否可能已损坏。 0ab55ab4-80d9-443c-9fc7-2d1b1cda0e42.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系 DCA1000。 我已经邀请了我们的一位工程师来研究这个问题、因此请给他们一两天的时间来回应。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DCA1000 对 ESD 非常敏感、因此很可能会损坏。 如果它以前工作正常、并且以太网端口指示灯以前和现在都亮起、无论它们是关闭的、我都会认为设备有故障。 如需更换、请联系 TI 客户服务。

    此致、

    Pedrorm

    此致、

    Pedrorm