This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432:支持扩展速度的空闲模式

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1623367/iwrl1432-idle-mode-with-extended-velocity-support

器件型号: IWRL1432

我们可以肯定地通过 IWRL1432 启用空闲模式、并进行配置以启用可扩展的最大速度。

我们发现、一旦我们启用空闲模式、由于仅发送了短线性调频脉冲而没有长线性调频脉冲、因此最大扩展速度无法正常工作。

我们现在使用的是 SDK 5.5.2.0、能否帮助我们确认同时存在 CAN 空闲模式和扩展的最大速度?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于 Vmax 扩展算法从根本上说需要更多的时间(如您的文章中所述)、典型的低功耗模式配置将无法正常工作。 这就是空闲模式的含义吗?

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我指的空闲模式。

    由于我们只需要雷达进行 4Hz(每 250ms)的检测、因此是否可以同时启用  Vmax 扩展算法和空闲模式?

    例如:等待 Vmax 扩展算法准备发送(短线性调频脉冲+长线性调频脉冲)、然后进入空闲模式、然后唤醒……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否与 TI 签订了 NDA? 如果是、我们有 详细介绍 Vmax 扩展算法的文档。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们与 TI 签订了 NDA、但我没有 详细介绍 Vmax 扩展算法的文档。  

    似乎可以支持 o 启用 Vmax 扩展算法和空闲模式、只需修改源代码、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    将通过电子邮件离线回复您、并为该文档执行额外的步骤。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您发送 NDA 邮件、然后等待好消息。 继续学习...

    我想确认“支持同时启用 Vmax 扩展算法和空闲模式“的可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    否、由于没有时间进行模式切换、因此在演示的当前样式下无法实现。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我们知道当前无法再现演示(自行车雷达演示示示例代码)。

    我们想评估代码修改以满足此需求、可能是吗?

    我们只需要雷达以 4Hz(每 250ms)的频率进行检测、是否可以同时启用  Vmax 扩展算法和空闲模式?

    例如:等待 Vmax 扩展算法准备发送(短线性调频脉冲+长线性调频脉冲)、然后进入空闲模式、然后唤醒……

    大约 100ms、用于 Vmax 扩展和检测、150ms 空闲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待更新...

    此外、我们希望自己设计天线、该天线不使用 BPM(二进制相位调制)。

    查看自行车演示示示例代码、它仅支持 BPM MIMO 模式、在发送 TX2 相位 0 的 TX1 相位 0 时、 在发送 TX2 相位 180 的情况下、该模式将具有 6 根虚拟天线。

    在我们的示例中、我们只希望同时发送 TX1 和 TX2、因此没有 6 根虚拟天线、而是 3 根 RX 天线。

    是否可以通过修改示例代码来支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如前所述、我们知道源代码的当前样式不可能、但如果进行了更新和更改、这是可能的。 AoA2D DPU 目前仅支持 BPM-MIMO 调制方案和均匀 (“正常模式“)线性调频脉冲配置。 此外、由于您拥有所有代码、因此始终可以在自定义天线的“曲线文件夹“中更改天线配置。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答 BPM-MIMO 问题。

    让我们回到 Vmax 扩展的空闲模式。

    我们想评估代码修改以满足此需求、可能是吗?

    我们只需要雷达以 4Hz(每 250ms)的频率进行检测、是否可以同时启用  Vmax 扩展算法和空闲模式?

    例如:等待 Vmax 扩展算法准备发送(短线性调频脉冲+长线性调频脉冲)、然后进入空闲模式、然后唤醒……

    大约 100ms、用于 Vmax 扩展和检测、150ms 空闲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不能肯定地说。 需要一些未经测试的实验、这样我就不知道在什么帧速率截止时 Vmax 扩展+空闲模式才有可能实现。

    此致、

    Pedrorm