请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: IWRL6844
尊敬的雷达团队:
我目前正在开发 LVDS 至 CSI 逻辑 使用了 L6844 和 AM27x 器件。
为了学习的目的 LVDS 输入信号解析和数据处理 、我们要参考 DCA1000 EVK 的 FPGA 源代码 技术参考资料。 特别是、这将严格用于 架构理解和可行性研究 数据采集和处理相关的内容。
请告诉我们 是否可以提供对 DCA1000 EVK FPGA 源代码的访问 、或者、如果有 参考材料、应用手册或示例设计 有何用途呢?
我们非常感谢您的支持和指导。
提前感谢您的时间和考虑。
此致、
Jack Cha