This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP451-Q1:TMP451HQDQFRQ1 和 TMP451HQDQFRQ1.A 之间的差异

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1634093/tmp451-q1-difference-between-tmp451hqdqfrq1-and-tmp451hqdqfrq1-a

器件型号: TMP451-Q1

尊敬的团队:

我们的主要要求是仅使用  NiPdAu 的端子表面处理。

请参阅 TMP451HQDQFRQ1 数据表的第 30 页、我们了解 MPN 的端子完成:TMP451HQDQFRQ1 同时附带 NiPdAu NiPdAuAg 、而 MPN:TMP451HQDQFRQ1 是 NiPdAu。  

但是、当我们尝试使用以下链接下载 TMP451HQDQFRQ1 的物料声明表时 .A. 版本也再次显示 2 完成 NiPdAu 和 NiPdAuAg

 www.ti.com/.../search

此外、如果我们尝试使用以下链接在“组装地点“下拉菜单下检查基本器件 TMP451HQDQFRQ1 的引线镀层 EXT-Mfg 选项即将推出、但两者都提供了不同的饰面。

www.ti.com/.../report

这给我们造成了很多困惑。

如果您能确认:

  1. TMP451HQQFRQ1.A 是否仅附带 NiPdAu?? 如果没有、如何获取零件的 NiPdAu 涂层版本。
  2. TMP451HQDQFRQ1 和 TMP451HQDQFRQ1.A 之间有何差异
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

     TMP451HQDQFRQ1.A 与 TMP451HQDQFRQ1 的不同之处在于、它是一款汽车器件、与非汽车(标准)型号有几个不同。

    TMP451HQQFRQ1.A: 符合 AEC-Q100 汽车标准、温度范围为–40C 至 150C、汽车级应力测试(湿度,振动,热循环)。

    TMP451HQQFRQ1:  通过 AEC-Q100 认证、–40°C 至 125°C 温度范围、标准应力测试。

    两种器件型号都附带 NiPdAuAg 或 NiPdAu 涂层、因此要订购任一器件的 NiPdAu 型号、您需要在订单中添加特殊请求、其中您明确声明了以下内容(在您的申请中带有或不带.a):
    “申请:TMP451HQQFRQ1.A — 仅限 NiPdAu 引线框镀层“

    仪表