Other Parts Discussed in Thread: LDC0851EVM, LDC0851
器件型号: LDC0851EVM
主题中讨论的其他器件: LDC0851
如果您使用直径为 20mm 的线圈、如何在 LDC0851EVM 上增加感应距离?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851EVM, LDC0851
器件型号: LDC0851EVM
主题中讨论的其他器件: LDC0851
如果您使用直径为 20mm 的线圈、如何在 LDC0851EVM 上增加感应距离?
您好 Timothy、
LDC0851EVM 上的 20mm 线圈具有硬物理上限: EVM 的默认堆叠线圈设计实现的线圈直径更接近线圈直径的 30%(~6mm)[2]。 随着天花板的建立,这里是你可以拉的实用杠杆 — 从最快到最涉及. 选项 1 是唯一不需要更改 PCB 的选项。 增加线圈尺寸会产生最大的影响。
LDC0851 支持 A 阈值调整模式 可通过 ADJ 引脚直接控制开关距离。 管理公式为:
D_SWITCH≈d_COIL× 0.4 ×(1−(ADJ_Code−1)/ 16)
最低电流限制 ADJ_Code = 1 可得出最大开关距离[3]。 若要在 EVM 上配置该引脚、请连接:
或者、EVM 已包含 50kΩ 修整电位器 (R3、标记为“失调电压调整“) 可以拨号以改变开关阈值而无需任何焊接。
EVM 的默认堆叠线圈配置使用 线圈间距为 1.2mm 、产生~5mm 的切换距离(线圈直径的 25%)。 将 dsep 增加到~3mm 通过较厚的 PCB 电介质极大地扩展了该范围[4]。 这需要定制 PCB、但保持相同的 20mm 线圈尺寸。
与感应线圈和基准线圈不完全匹配、 故意错配它们 (例如,缩短 LSENSE 线路上的布线或将 LSENSE 线圈减少半圈)可以将检测范围扩展到超出单独的阈值调整提供的范围。 这是更细微的 PCB 级变化、但可以有意义地扩大有效范围。
如果您需要远超过 8mm 的感应距离、 更大的线圈是唯一的路径 —感应距离与线圈直径成正比。 实际参考点:
|
目标距离
|
所需线圈直径
|
示例设计
|
|---|---|---|
|
~6mm
|
20mm(电流)
|
7 匝、2 层、6mil 布线/间距
|
|
~12mm
|
~40mm
|
堆叠式 4 层 PCB
|
|
~24mm
|
~90mm
|
7 匝、2 层、0.914mm 布线、0.1mm 间距、68pF 电容器
|
自定义较大线圈的设计工作流程:
非常感谢所有这些建议。 对于选项 1、将电位器设置为最小值、可以获得~ 4mm 的感应距离、无需进一步操作。 然后、我短接 R4、以便 ADJ 引脚接 地。 根据此 EVM 的快速入门说明、这应相当于 Code 0、它应更大限度地增大感测距离。 短接 R4 后、我使用了复位开关。 然后、我尝试将目标移向感应线圈、它在~ 7mm 距离处检测到了它。 但是、当我移除目标后、指示检测功能的 LED 仍亮起。 我不知道为什么它会持续下去。
尊敬的 Timothy:
请参阅数据表的第 6.3.1 节。 使用此模式时、您要么需要在基准线圈上具有固定目标、要么线圈之间存在一些小的不匹配。 如果您使用 EVM、则可以选择使用固定基准目标。
您好 Eddie、非常感谢。 您是对的、我没有像我应该的那样放置参考目标。 使用它时、我确实将传感距离增加了 1.5mm。 我想进一步感应、但我想我会遇到线圈直径的限制。
还有一个相关问题:我使用的是线圈设计器、我不知道它们是如何获得谐振器频率的。 我将列出的电容和列出的电感插入我用作 LC 振荡电路方程的中、(=1/(2*PI ()*SQRT (LC))。 我使用的是 Coil Designer.Im 中显示的值是否使用了错误的 L 和 C?
尊敬的 Timothy:
下面的主题似乎正在解决这些问题、因此我将结束该主题的讨论。 如果您有其他问题、 请创建新主题。 谢谢!