This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91300:LMP91300 的技术问题

Guru**** 2867950 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1633133/lmp91300-the-technology-issue-for-lmp91300

器件型号: LMP91300

您好、

您的 LMP91300 电感接近开关芯片是否具有开放式编程接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    “开放式编程接口“是什么意思?  您能澄清一下吗?

    数据表的第 7.5 节介绍了器件编程过程。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    感谢您的答复。

    我们想知道我们是否可以在寄存器中编写程序 ,而不仅仅是读取寄存器,如果是,如何在寄存器中编写程序,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhang、

    S、可以对寄存器进行写入和读取。  为了对寄存器进行编程、使用了 SWIF 接口。  有关写入和读取操作的详细信息、请参阅数据表的第 7.5.2 节。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmp91300.pdf