Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMS320F28375S
TI 团队大家好、
我正在使用 TMS320F28375S、对 RAM 奇偶校验行为有疑问。
在数据表和 TRM 中、LS RAM 和 GS RAM 被描述为“奇偶校验保护“存储器。
但是、我找不到任何会显式启用或禁用 LSx/GSx RAM 奇偶校验的寄存器或配置位。
基于此、我的理解是:
- RAM 奇偶校验逻辑在复位后始终处于活动状态。
-没有用户控制的 RAM 奇偶校验启用/禁用机制。
- LSxINIT / GSxINIT 逻辑旨在初始化 RAM 内容并生成正确的奇偶校验位,但它不启用奇偶校验本身。
您能否确认这一理解对于 TMS320F28375S 是否正确?
我特别想确认以下几点:
1) 复位后是否始终默认启用 RAM 奇偶校验 (LS RAM/GS RAM)?
2) 用户是否可以通过任何方式禁用 RAM 奇偶校验、或者是否在硬件中永久启用?
3) RAM_INIT 仅用于使在写入前读取的存储器保持奇偶校验一致(例如,从 RAM 执行代码)、而不是用于启用奇偶校验本身?
很抱歉、如果这是一个基本问题、请 TI 给予官方澄清。
非常感谢。