This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432:TX0 和 TX1 在所有相位 0 而不是 BPM 和 TDM 模式下传输

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432, MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1632411/iwrl1432-tx0-and-tx1-transmit-with-all-phase-0-instead-of-bpm-and-tdm-mode

器件型号: IWRL1432
主题: AWRL1432 中讨论的其他器件

对于自行车雷达应用、该视频表示演示代码仅支持 BPM(在“AWRL1432 ADAS BSD 演示实现详细信息.pdf“中)。

由于我们设计了自己的天线、两个 TX 按 1.0 lamda 而不是 1.5 lamda 分开、因此我们想同时传输所有相位 0 的 TX0 和 TX1、而不是 BPM 和 TDM 模式。

是否可以修改演示代码?

我们认为首先下面的流程,但它失败了。 您能给我们提供更多指导吗?

  • chirpComnCfg 8 0 0 256 4 24.3 --> chirpComnCfg 8 0 0 256 0 24.3
  • mmw_cli.c 函数“CLI_MMWaveChirpCommonCfg",“,当、当 gMmwMssMCB.profileComCfg.c_ChirpTxMimoPatSel = 0 时设置 gMmwMssMCB.isBpmEnabled = 0;
  • A0A2D 特殊处理其解码

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    SDK 本身不支持此功能、但您应该能够以这种方式将前端配置为啁啾。 请查看我们所提供软件的 mmWaveLink 层(模拟前端固件通信和配置)中的每线性调频脉冲 LUT 示例。

    C:\ti\mmwave_L_sdk_05_05_04_02\firmware\mmwave_DFP\examples\source\rlexample_perchirplet.c

    MMWAVE-DFP 示例文件夹中提供了多种低级别射频配置功能、这些功能可让您了解如何执行此操作。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的信息、我们将进行研究。

    我们在内部讨论了 BPM MIMO、希望进行最小程度的修改。

    由于天线布局不同、因此我们只想更改天线几何结构配置。

    仍然使用 BPM MIMO、只需修改 天线几何结构配置、可以吗?

    请检查天线布局的差异。

    1. TX0 和 TX1 之间的距离是 1.0 lamda 而不是 1.5 lamda。

    2.因此,Ant2 和 Ant3 的虚拟天线将一起覆盖。

    3. antGeometryCfg 将为 00 01 02 02 03 04、而不是 00 01 02 03 04 05

    请帮助检查上述配置和方法是否正确?

    此外、它还说“请注意、虽然链配置为 BPM 模式、但范围 DPU 配置为禁用 BPM “、为什么它在 Ragne DPU 中禁用? 我们是否可以在 Ragne DPU 中启用 BPM? 一旦我们启用、会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据定制天线的说明、天线几何结构配置对我来说是正确的。 用户 始终为我们的器件创建定制天线。

    我不确定该误差的来源。 您是否使用最新版本的 SDK、即 mmwave_L_SDK_05_05_04_02? Rangeproc 应该支持 BPM 模式、这一点很好、您可以在 C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_05_04_02/docs/api_guide_xwrL64xx/RANGEPROC_PAGE.html 上的 Rangeproc DPU 文档中看到

    此致、

    Pedrorm