This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:无操作系统时的范围估算代码

Guru**** 2924090 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1634570/iwrl6432aop-range-estimation-code-with-no-os

器件型号: IWRL6432AOP

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我们需要将距离估算应用于短距离检测。  

提及参考设计时、我们发现所有这些都使用 FreeRTOS、

适用于运动检测且没有距离估算应用。

我们需要立即验证距离估算。

请支持获取简单的参考设计以进行距离估算、或指导我们准备好所附的代码(此代码在 CCS 中执行时,会导致以下错误)。

GEL:加载文件时遇到问题:C:\Users\hp\workspace_ccstheia\empty\Debug\empty.out 无法打开文件。 请支持解决错误。

estimation.txt 

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Danilo、

    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。

    谢谢、
    Saransh Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    您可以安装 Radar Toolbox (版本 4_00_00_05)。

    、也适用于运动检测和没有距离估算应用。

    我们在 Radar Toolbox 中有 2 个专门用于距离估算应用的示例:
    1. 参考 此处的液位感测示例。 [使用 IWRL6432AOP 实现更复杂的信号处理(具有毫米级精度)]
    2.参考 此处的 1D 检测示例。  [使用 IWRL6432AOP 实现更简单的信号处理并具有 CM 级精度]

    我链接中的用户指南将会提供设置和快速入门说明。 您可以使用这些示例来评估 IWRL6432AOP 上的距离估算。

    当提及参考设计时、我们发现所有设计都使用 FreeRTOS、

    目前、未提供“noRTOS"(“(非(非 OS)实现距离估算的示例。

    客户必须将给定的示例 FreeRTOS 示例移植到 nortos。
    对于移植、您 可以参阅 LP-SDK 中的驱动程序示例 、网址为: mmwave_L_SDK_05_05_04_02\examples\drivers\
    以下是 FreeRTOS 版本和 nortos 版本的驱动程序的不同示例。

    因此、这些示例可用于基本了解如何将 FreeRTOS 演示移植到 noRTOS 版本。
    请注意、如果在电平感应示例中创建了多个 freeRTOS“任务“、则需要对它们进行序列化以实现 noRTOS。

    希望这可以解决您的查询。

    谢谢。此致、
    Saransh Gautam