This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:2944 MSS:如何传感器帧起始放大器;结束

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1634264/awr2944-2944-mss-how-to-sensor-frame-start-end

器件型号: AWR2944

根据 2944 演示、在 MSS 中、如何知道帧结束(所有线性调频脉冲都已结束)并且下一帧已准备好触发、是否有任何回调或事件?必须在 MSS 中注意到 、因为我想操作一些 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用 dfe_end_of_frame 中断来了解 最后一个线性调频脉冲何时结束。 请记住、在最后一个线性调频脉冲之后、有帧空闲时间、之后会触发下一帧。

    此屏幕截图来自  AWR294x 技术参考手册(修订版 D)的第 7.1 节“主子系统 Cortex R5F 中断映射“。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何配置这些中断号以使其正常工作? 我在手册中找不到有关中断启动方法或中断标志寄存器清除的任何信息。 我可以参考任何相关的演示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 SDK 示例-  

    • C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_02_01\mcu_plus_sdk_awr2x44p_10_02_00_04\examples\drivers\gpio\gpio_input_interrupt
    • C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_02_01\mcu_plus_sdk_awr2x44p_10_02_00_04\examples\drivers\EDMA\EDMA_INTERRUPT_TRANSFER

    此致、

    Samhitha