This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2188EVM:Lua 示例运行问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2188EVM, AWR2188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1622173/awr2188evm-lua-example-run-issue

器件型号: AWR2188EVM
《主题: AWR2188 中讨论的其他器件》

您好 TI、

我带来的是 AWR2188EVM (修订版 B) + DCA2000EVM、我尝试运行一个 lua 示例来收集单芯片设置的原始数据。

AWR2188 RevB 没有 SW4 和 SW5;但是、“AWR2188EVM + DCA2000EVM 快速入门 GUID (v0.9.5)“和“AWR2188EVM 快速入门指南“指示配置这两个开关。 我们应该如何在 RevB 电路板上处理这些问题?

在 mmWave Studio 4.5.2.0 上运行示例脚本时、一切看起来都是成功配置的、但没有响应的数据。  mmWaveStudio_run.log 

C:\ti\mmwave_DFP_04_00_05_00\examples\lua\awr2188_single_chip_data_capture.lua

软件:

  • mmwave_studio_04_05_02_00
  • MMWAVE_DFP_04_00_05_00
  • AWR2188_Lua:用于 Examples_Tools_Package 示例。 (2025 年 1 月 8 日)
  • dca2000_v0.9.6
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对延迟深表歉意、我已将此问题转移给应用经理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个帖子被重新分配给另一位工程师来解决这个问题、很抱歉耽误了这个时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dara Ros:  

    请问、您使用的是 ES1 还是 ES2 芯片?  

    DCA2000 硬件 Rev.A 或 Rev.B 板是什么?  

    您是否修改了 DCA2000 硬件?

    您能否检查您是否能够与 DCA2000 通信? 命令来配置存储器块。  

    Ping 192.168.33.30

    Ping 192.168.33.180



    谢谢您、

    Yogeshwaran Raguraman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raguraman、

    我们不确定芯片 ES 版本号。 OP 中提到了所有软件包版本号和发布日期。 下面介绍的是我们当前内部部署的硬件。

    • AWR2188 EVM - PROC203 — 修订版 B(组件修订版:001;FY24-25/01416000102)
    • DCA2000 EVM - PROC202 - Rev.A(无修改)(组件密钥:001;FY24-25/01506000101)
    • 可以 ping 通这两个地址。

    我们期待尽快收到您的答复。

    好极了。

    Dara Ros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dara:  

    请从我们的 FAE 处获取帮助、了解您使用的是 ES1 芯片还是 ES2Chip、  

    如果是 ES1 芯片、那么我们需要使用毫米波 DFP 4.0.5.0 --和 mmwave_studio_04_05_02_00

    如果是 ES2 芯片、那么我们需要使用毫米波 DFP 4.0.6.2 --和 mmwave_studio_04_05_03_01



    谢谢您、

    Yogeshwaran Raguraman.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YOGESHWARAN RAGURAMAN  

    下面提到的软件包对是我们拥有并用于初始启动的软件包。 除了这两个软件的版本号外 、原始帖子还指明了示例发布日期和 DCA2000 版本。

    mmWave DFP 4.0.5.0 -- and mmwave_studio_04_05_02_00
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dara Ros:  

    步骤 1: 打开命令  

    步骤 2:转到此路径: C:\ti\mmwave_studio_04_05_02_00_External\mmWaveStudio\PostProc>  

    第 3 步:给出以下命令 “DCA2000_CLI.exe get_status cli_version cf.json“--  请告诉我您当前使用的 CLI 版本。  

    第 4 步:给出以下命令“DCA2000_CLI.exe get_status SW_version cf.json“--告诉我您当前使用的软件版本。  

    您能否发送 AWR2188 芯片照片?  

    用于 ES2 --> XA2188 A

    目前、如果您使用的是 ES1 芯片、请将其迁移到 ES2 芯片  

    如果您使用 ES1 芯片、  

    我只是在这里附加视频 — 使用相同的 DFP 版本和 mmwavestudio 这是显示在视频中,以使其在 ES1 芯片上工作.  

    tidrive.ext.ti.com/.../1af29517-8cd7-4b8d-8111-f25c91203bf0

    访问代码: 75sVmy;l

    谢谢您、  

    Yogeshwaran Raguraman.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yogeshwaran、

    感谢您提出了这些调试步骤。 以下是来自另一个线程的上一次通信的信息。

    AWR2188 芯片仅适用于 XA2188。 因此、根据您之前提到的信息、我们似乎使用 ES1.0 以及正确的软件包。

    {quote}

    下面是我们得到的。

    C:\ti\mmwave_studio_04_05_02_00\mmWaveStudio\PostProc>ping 192.168.33.30

    使用 32 字节数据 ping 192.168.33.30:
    回复来自 192.168.33.30:字节=32 时间<1ms TTL=128
    回复来自 192.168.33.30:字节=32 时间<1ms TTL=128
    回复来自 192.168.33.30:字节=32 时间<1ms TTL=128
    回复来自 192.168.33.30:字节=32 时间<1ms TTL=128

    192.168.33.30 的 Ping 统计信息:
    数据包:已发送= 4、已接收= 4、丢失= 0(0%丢失)、
    近似往返时间(以毫秒为单位):
    最小值= 0ms、最大值= 0ms、平均值= 0ms

    C:\ti\mmwave_studio_04_05_02_00\mmWaveStudio\PostProc>ping 192.168.33.180

    使用 32 字节数据 ping 192.168.33.180:
    来自 192.168.33.180 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=64
    来自 192.168.33.180 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=64
    来自 192.168.33.180 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=64
    来自 192.168.33.180 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=64

    192.168.33.180 的 Ping 统计信息:
    数据包:已发送= 4、已接收= 4、丢失= 0(0%丢失)、
    近似往返时间(以毫秒为单位):
    最小值= 0ms、最大值= 0ms、平均值= 0ms

    C:\ti\mmwave_studio_04_05_02_00\mmWaveStudio\PostProc>DCA2000_CLI.exe get_status hw_version cf.json
    HW_VERSION:DCA2000EVM 修订版 A

    C:\ti\mmwave_studio_04_05_02_00\mmWaveStudio\PostProc>DCA2000_CLI.exe get_status SW_version cf.json
    SW_VERSION:0.96a

    C:\ti\mmwave_studio_04_05_02_00\mmWaveStudio\PostProc>DCA2000_CLI.exe get_status cli_version cf.json
    0.9.5.
    C:\ti\mmwave_studio_04_05_02_00\mmWaveStudio\PostProc>DCA2000_CLI.exe get_status state cf.json
    在线

    C:\ti\mmwave_studio_04_05_02_00\mmWaveStudio\PostProc>DCA2000_CLI.exe get_status capture_status cf.json
    WAITING_FOR_DATA

    {quote}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dara Ros:  

    ES1 芯片将不再使用。 系统要求您迁移到板至 ES2 芯片。  

    如果您仍在使用 ES1 芯片、请使用视频中所述的 DFP 软件和 mmwavestudio。  

    tidrive.ext.ti.com/.../1af29517-8cd7-4b8d-8111-f25c91203bf0

    访问代码: 75sVmy;l

    如果您在“等待数据采集“方面遇到问题、请在“等待数据采集“之后再次为所有电路板供电。

    谢谢您、  

    Yogeshwaran Raguraman.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回收电力无益。

    我们如何访问此 tidrive.ext.ti.com? 我和我的团队无法通过登录页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ;

    tidrive.ext.ti.com/.../1af29517-8cd7-4b8d-8111-f25c91203bf0

    访问代码: 1QZ6'VLV

    直接点击这个链接并将其打开。 它将要求提供访问代码。 只需输入上述访问代码。  

    如果您仍然遇到问题、请告诉我。  

    谢谢您、

    Yogeshwaran Raguraman.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 YOGESHWARAN RAGURAMAN 的视频。

    我有几个问题:

    1. AWR2188EVM 硬件的基础知识 修订版 B 降压板 SW4 和 SW5 。 根据“AWR2188EVM_documentation_Rev_B/Rev_B/PROC203B_AWR2188LOPEVM.pdf",“,据、据我的理解、它们总是开着、是吗? 如果不是、我们会通过 Lua 脚本将它们设置为开启吗?
    2. 我注意到设备管理器上没有任何 XDS110 Class Application/User Com_Port 端口、并且您将 FTDI_UART 和 UART_COM_Port 设置为同一个 COM 端口 (AR-DevPACK-EVM-012D)。 为什么会这样?

    谢谢、

    Dara Ros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dara Ros:  

    我们拥有的 AWR2188EVM 硬件 修订版 B 降压板 SW4 和 SW5 。 根据“AWR2188EVM_documentation_Rev_B/Rev_B/PROC203B_AWR2188LOPEVM.pdf",“,据、据我的理解、它们总是开着、是吗? 如果不是、我们是否会通过 Lua 脚本将它们设置为开启?

    我不能理解,你是什么意思 SW4 和 SW5 ?  

    我注意到、设备管理器上没有任何 XDS110 Class Application/User Com_Port 端口、并且您将 FTDI_UART 和 UART_COM_Port 设置为同一个 COM 端口 (AR-DevPack-EVM-012D)。 为什么会这样?

    在该视频中、我错误地将 COM 端口设置为 UART、因为不需要运行 Lua 脚本 UART COM 端口、所以可以忽略 UART COM 端口的设置。  

    确保根据设备管理器在 Lua 脚本中正确设置 FTDI COM 端口。  

    谢谢您、

    Yogeshwaran Raguraman.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SW4 和 SW5 对应于 DCA_Present DCA/AWR2188_PWR_ON 正如您在 01:35-01:40 上的教程视频中所提到的。 根据教程 (04:34)、两个开关都应设置为 Enabled(启用)。 遗憾的是、我们的 AWR2188EVM 电路板的修订版本未包含这些开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dara:  

    AWR2188EVM 电路板的修订版不包含这些开关。

    请忽略电路板中不存在的开关。  

    谢谢您、  

    Yogeshwaran Raguraman.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以通过 mmwave_studio_04_05_02_00 直接控制 2188? 这样、我们就能够定义传感器配置、看看它是否发出任何信号线性调频脉冲。

    我看到 AWR2188EVM 还具有 FTDI-USB 和 XDS-USB 端口。

    谢谢您、

    Dara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dara:  

    是的、您可以通过 MmStudio 直接控制 AWR2188、可以连接主雷达器件的 FTDI-USB_1 和辅助雷达器件的 FTDI-USB_2 来控制它。  

    但是、如果没有 DCA2000、我们将无法看到数据捕获和后处理  

    谢谢您、  

    Yogeshwaran Raguraman.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yogeshwaran、

    为此、您是否有任何有关如何直接管理器件的文档、例如设置雷达配置和启动传感器?

    我看到 AWR2188 具有多路复用器开关、该开关设置为_HS 以进行 DCA2000EVM 控制。 我们是否需要将其设置为另一侧以控制 2188-FTDI-USB1?

    在“电路板选择“中、我为“电路板类型“选择 CZ_SINGLE_CHIP。

    [11:59:55]
    [11:59:55]@MWS_API_START
    [11:59:55] xw_status = mws.deviceConfiguration(0、0107、“",“,10000、10000、 0、2)
    [11:59:55]@MWS_API_END
    [11:59:55]-- RS232 已断开连接
    [11:59:55]--xw_status = 0
    [11:59:56]器件索引:0;FTDI SerialNumber:FTAZ4Q5R;Description:Primary-Radar-FTDi
    [11:59:56]--xw_return = 0
    [12:00:00]
    [12:00:00]@MWS_API_START
    [12:00:00] xw_status = mws.selectBDType(1、0、0、1、0、 0、0、29)
    [12:00:00]@MWS_API_END
    [12:00:00]-- xw_status = 0

    此致、

    Dara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dara:  

    要执行此操作、您是否有任何文档介绍如何直接管理设备、例如设置雷达配置和启动传感器?

    您可以参考 ICD 文档了解雷达射频/线性调频脉冲/帧/波形配置和启动传感器。  

    我看到 AWR2188 有一个多路复用器开关、该开关设置为_HS 以进行 DCA2000EVM 控制。 我们是否需要将其设置为另一侧以控制 2188-FTDI-USB1?

    如果您直接控制 AWR2188、而不使用 DCA2000、则将多路复用器开关从 HS_1 移至另一侧。  

    谢谢您、  

    Yogeshwaran Raguraman.