Other Parts Discussed in Thread: AWR2188, AWR1843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AWR2188EVM
主题中讨论的其他器件: AWR2188、 AWR1843
我们使用毫米波 DFP 和 mmWave Studio 来连接 AWR2188、并通过外部主机进行 SPI 控制。 ‑AWR2188 数据表和 DFP 材料、该器件包括运行基于 ROM‑的固件的片上 Cortex‑M4F(主机接口/MSS)和 Cortex‑R4F(雷达 SS)。
根据我们的评论:
- 表 5‑1 并未以与 AWR1843 等器件相同的方式列出用户 MCU
- DFP 模型描述了由外部主机通过 mmWaveLink/RadarLink 通过 SPI 控制的 MSS +雷达 SS 固件
- 射频、线性调频脉冲、配置文件和帧配置似乎通过记录的 API 流程公开、而不是通过器件上的用户应用程序代码公开
澄清问题:
- 对于 AWR2188、‑射频/线性调频脉冲/帧/波形配置是否仅通过外部处理器的 DFP/mmWaveLink (RadarLink) API 执行、而客户开发的应用代码不会在 I ² C 芯片 Cortex‑M4F 或 Cortex‑R4F 上执行?
- TI 是否支持在以下器件上运行的任何形式的客户构建固件(C/ELF/二进制文件):
>片上 M4F(‑接口/MSS)、或
‑片上 R4F (Radar SS)
AWR2188 上的线性调频脉冲或波形有什么区别? - 如果客户在 MSS/R4F 上执行固件不受支持(或受到限制)、TI 建议将哪种官方编程模型用于 AWR2188 的生产用途:
>严格来说外部主机+ mmWaveLink/DFP API、或者
‑是否有任何支持的片上自定义路径? - AWR2188‑控制文档 (ICD)/mmWaveLink 编程人员指南中是否有特定章节、这些章节应该被视为没有修改内部 TI 固件就可以和无法配置什么目标的真相来源?
‑:如果 AWR2188 的目标模型严格地是由外部主机控制的雷达前端、则 AWR2188 可被视为 AWR1843(用户 R4F 应用内核)、我们希望避免围绕这一假设进行设计。