This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3101EVM:HDR/非‑HDR 模式下的短子‑帧操作 (SUB_VD_CLK_CNT)

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: OPT3101, OPT3101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1634941/opt3101evm-short-sub-frame-operation-sub_vd_clk_cnt-in-hdr-non-hdr-modes

器件型号: OPT3101EVM
Thread 中讨论的其他器件: OPT3101

您好!

参考标题为:(OPT3101EVM:[OPT3101]使用 EVM 对减少 TX 脉冲计数 (sub_VD_CLK_CNT) 进行配置和验证)的线程、并链接: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1619047/opt3101evm-opt3101-configuration-and-verification-of-reduced-tx-pulse-count-sub_vd_clk_cnt-using-evm?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=OPT3101EVM#

我在参考论坛主题中看到、OPT3101 可以使用 sub_VD_CLK_CNT‑(sub_VD_CLK_CNT =0xB100) 运行、但该测试是在单‑触发模式下完成的。 我想知道类似的东西是否也可以在非‑HDR、Auto‑HDR 或 Super‑HDR(这是我使用的模式)下工作。

我的目标是在 0.5ms 总帧时间内获得最佳精度(使用默认配置获得保证的 AutoHDR 最短时间,这也是我的系统的一项要求)。 ‑、‑每个子 μ s 帧约为 0.25ms、但如果子 μ s 帧可以变得非常短、那么我可以‑在相同的 0.5ms 内收集许多子 μ s 帧并对其求平均值。 这可以帮助我在 5 米以上获得更稳定的结果。 5 米是我需要高精度测量的最大距离;在较短的距离下、精度更高。

我的问题是:

‑传感器仍然可以集成并使用非常短的亚 μ m 帧正确地处理光电二极管信号吗?
–这是‑在非‑HDR 或 Auto/Super‑HDR 下可能的,而不仅仅是在单个 μ 拍摄?
–‑有任何时序限制阻止传感器在非常短的子 μ m 帧中接收足够的光电二极管电流?
–如果在如此短的积分下 SNR 变得过低? 这是根本不值得尝试吗?

我有所有需要重新校准的东西(LaunchPad + SDK、OPT3101EVM、SFH‑4556 发射器和 SFH‑203‑FA 光电二极管)。
除了 sub_VD_CLK_CNT、我是否需要更改任何其他时间‑发生器寄存器?

非常感谢您的帮助和耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、  

    可以按照链接的 e2e 帖子中的说明调整子帧速率。 但是、在这种情况下、客户感兴趣的是使用这种耦合单稳态模式来为他们想要使用的发射极创建一个非常短的有效占空比。  

    对于您的情况、我建议使用默认的  sub_VD_CLK_CNT 设置、只需使用尽可能多的子帧即可满足测量窗口要求。   缩小子帧会引入其他噪声源、因此精度是高优先级、对于您的应用、我可以避免这种情况。  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn