This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117EVM:TICloudAgent Bridge 的必要性

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP117EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1634637/tmp117evm-the-necessity-of-ticloudagent-bridge

器件型号: TMP117EVM

我尝试使用 TMP117EVM 设置评估环境、但

系统要求我安装“TICloudAgent Bridge“。

我的公司正在内部审查要安装的软件的用途和必要性。

请说明此软件的用途和必要性。

另外、请解释可能需要安装的任何其他软件。

谢谢你。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为一项安全功能、Chrome 等互联网浏览器无法访问 PC 硬件或资源。 TICloudAgent 桥接器是访问 USB 端口和 TMP117EVM 硬件所必需的。

    您还可以从 https://dev.ti.com/gallery/info/THSApps/TMP117EVM_GUI/下载 TMP117EVM GUI 的离线版本 。将光标移动到向下箭头上可显示离线安装程序。 此版本的软件将不使用您的互联网浏览器、也不需要任何像 TICloudAgent Bridge 这样的浏览器插件。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    TMP117EVM GUI 的离线版本与网络版本之间的规格有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    联机和脱机应用程序之间的功能没有差异。

    谢谢、