Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, SYSCONFIG
部件号: TMS320F28379D
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
您好:
我使用 AMC1411Q1 测量 1500Vdc、从而提供差分隔离式输出。
我的问题是如何将该差分输出连接到 TMS320F28379D 的 12 位单端 ADC。 我使用差分运算放大器对差分输出求和并以 10kHz 截止频率对信号进行滤波(控制环路为 3、5kHz => 10kHz 滤波、因为 PWM 为 35kHz,可能此处已经存在错误)。
然后、我想将差分运算放大器的单输出 端连接到 MCU、以避免噪声、并遵循本应用手册精密 SAR 模数转换器| Analog Devices 的前端放大器和 RC 滤波器设计我的 ADC 滤波器值为 1nF 和 250 Ω、具有 33V 基准电压、但我不理解如何将其与信号频率相关联(也许我误解了一些)。
许多参考设计将 20 Ω 和 330pF 作为 ADC 滤波器、但它们不会解释为什么、如果我遵循模拟器件指南、我会得到大致相同的值、但对于 100kHz 信号、不过 Im 检测是连续的... 我需要帮助缩小在确定过滤器尺寸时需要考虑的重要因素以及如何正确地进行调整。