This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:帮助设计和开发雷达系统

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1634490/awr2944-help-designing-and-developing-a-radar-system

器件型号: AWR2944

大家好、 我在 LinkedIn 上的 TI Apps engr 向我推荐了我。  我想和别人谈谈我们所构建的一个应用、它需要具有特定规格的雷达系统。  他推荐了 2944 系列器件、但我想和 TI 的某个人谈谈我们想要做什么、以及我们如何使用他们的器件来实现我们的目标。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请描述您要实施的应用程序

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在尝试构建一个大约 30mm x 30mm 的电路板、其中包含 2 个贴片阵列、用于在 100-150m 处(即无人机)检测横截面约为 1.5ft x 5inch 的物体、横截面约为 45 度(100m 处的最小 h 和 v 为 30 度)。  30x30mm 板理想情况下可以是贴片元件和 IC、但某些 IC 可在必要时位于另一个板上。  根据我一直在做的阅读,达到 45 水平和 45 垂直,我设想一个交叉“+"模式“模式,但我不是一个专家。  可能每个方向上使用 MIMO 的 2TX/4RX 模式可以正常工作。  我还在研究它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。

    我想您应该使用我们现有的 EVM 进行一些测试。 即使天线特性完全符合您的要求、您也知道传感器是否可以在该范围内检测到此类物体。  

    如果您有该物体的 RCS 估计值、也可以使用雷达方程执行理论估算

    以下是我们推荐的 EVM 的链接:

    https://www.ti.com/tool/AWR2E44PEVM

    谢谢你
    Cesar