This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5231:应用问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG5231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1635400/tmag5231-application-question

器件型号: TMAG5231

尊敬的 TI 工程师:

 

我们计划在 FPC 产品上使用 TMAG5231C1DODMRR 霍尔传感器、器件位置 FPC 通过钢板增强。 在数据表的器件比较表中、我们注意到此器件型号的典型阈值为 3mT。 而我们使用的钢板是 SUS316 弱磁钢板(小于 3 高斯)。

1211.jpg

我们有以下三个问题。 您能帮助确认吗?

1) 我们使用的钢板的磁场小于 3Gs,是否会影响 TMAG5231C1D 的正常使用?

2) 实际正常使用的磁场强度的安全范围是多少?

TMAG5231C1D 可以承受的磁场强度是多少(会对器件造成永久损坏的磁场强度)?

 

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lumina,

    感谢您的联系。   

    SUS316 是一种奥氏体不锈钢。  这意味着在退火状态下、它通常被视为非铁磁性、但晶体结构在冷轧和成形过程中会发生一定程度的变化。  当发生这种情况时、它可能会变为弱铁磁。  

    铁磁金属面临的特殊挑战是、由于其高磁导率、它们为磁场提供了低磁阻路径、这会导致仅使用单个磁源时可能观察到的磁场失真。  在某些情况下、铁磁材料将充当屏蔽层、并减少传感器位置的总磁通量。  在其他情况下、它可以使更多的磁场引导到传感器并有效地放大输入磁场。 这一切都取决于磁体、传感器和铁磁材料之间的相对方向和距离。

    除了磁场失真之外、另一个问题是所施加的磁场是否具有足够的强度来永久磁化 SUS316。  当对任何磁性材料施加强磁场时、如果移除该磁场、它将表现出一些残留磁化。  我相信这就是 您所指的 3 高斯规格与之相关的关系。  这里的问题是、移除磁体后、我们需要确保传感器正确释放。  3G = 0.3mT、并且磁场将随着 SUS316 与传感器之间的距离增大而呈指数级减小。  我预计在大多数情况下、只要钢不会显著减少施加磁体时检测到的磁场、您应该能够使用此配置。

    TMAG5231 对最大磁场条件没有限制。  器件和引线框是非磁性的、因此强磁场不会在器件中引起偏移。  霍尔效应传感器工作原理依赖于洛伦兹力导致载流导体中的电荷分布发生变化。 这仅发生在与电流流动方向正交的磁场部分。   

    在此器件中、关键工作点是输入磁场的幅值大于工作阈值 (|B|> BOP)、或者输入磁场小于释放阈值 (|B|<BRP)。  由于该器件是全极的、因此正磁场或负磁场都可能导致输出变化。