器件型号: AWR2944
你(们)好
如果触发了 SDL_MSS_INTR_DFE_END_OF_FRAME 等中断、我想在 MSS 中执行一些操作、是否有任何演示?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AWR2944
你(们)好
如果触发了 SDL_MSS_INTR_DFE_END_OF_FRAME 等中断、我想在 MSS 中执行一些操作、是否有任何演示?
您好、
我们没有“dfe_end_of_frame"的“的直接示例程序、但有“CSL_MSS_INTR_dfe_frame_start_to_mss"的“的示的示例程序 — 请参阅同一示例程序来注册 dfe_end_of_frame 的中断、
请注意、我在这里附加了路径供您参考
C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_02_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_02_01\ti\demo\awr294x\power_measurement\mss\mss_main.c
函数名: MmwDemo_initTask
如果专门需要 END_OF_FRAME 中断、可调整以下模式:
/* Register Frame End ISR */
HwiP_Params_init(&hwiParams);
hwiParams.intNum = CSL_MSS_INTR_DFE_END_OF_FRAME; // Use 157
hwiParams.callback = frameEndISR; // Your callback function
hwiParams.priority = 8;
HwiP_construct(&gFrameEndHwiObj, &hwiParams);
// Your ISR callback
static void frameEndISR(void* arg)
{
// Your frame end handling code here
}
谢谢您、
Yogeshwaran Raguraman.