This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6844:后续:将 AWRL6844 LVDS 与 AM273x 连接–寻找原始数据传输的推荐路径

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWRL6844, IWR6243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1633116/iwrl6844-follow-up-interfacing-awrl6844-lvds-with-am273x-seeking-recommended-path-for-raw-data-transfer

器件型号: IWRL6844
主题中讨论的其他器件: AWRL6844、DCA1000EVM、 IWR6243

您好雷达团队:

感谢您在父线程中提供的信息。

根据本文讨论、似乎没有专用的串行器/解串器 (LVDS 到 MIPI CSI-2) 解决方案 AWRL6844 其 LVDS 输出主要是为 DCA1000EVM 设计的、不遵循与现有桥接芯片兼容的标准协议。

但是、我们的系统要求必须使用 AWRL6844 因为它 4T4R 天线支持和出色的内部 SRAM 尺寸 、而 AM273x 必须使用 ADC 原始数据执行最终算法后处理。

如果没有最新的更新或新的网桥解决方案、您能否提供以下方面的技术指南或建议?

  1. 基于 FPGA 的桥接器: 如果我们实现了 FPGA 作为桥接器来接收 LVDS 并将其转换为 AM273x 的 CSI-2、TI 是否提供 文档、IP 内核或参考 HDL 代码 是否考虑了 AWRL6844 特定的 LVDS 数据包格式(同步模式,数据帧)?

  2. 替代接口: 是否可以使用 SPI 或高速并行接口 将原始数据传输到 AM273x、即使它需要降低帧速率或带宽也是如此?

  3. 内部处理折衷: 如果原始数据传输过于复杂、AWRL6844 是否可以执行 1D-FFT/2D-FFT 在内部 然后通过更标准的接口将部分处理的数据(距离-多普勒图)发送到 AM273x?

  4. 架构权衡: 介于之间 “AWRL6844 + FPGA + AM273x“ “IWR6243(原生 CSI-2)+ AM273x“ 对于大规模生产的汽车/工业项目、TI 建议采用哪种方法来实现长期稳定性和支持?

我们希望提供任何设计指南或应用手册来帮助我们弥合这种接口差距。

此致、
Jack Cha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    请允许我们在几天内回复您。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    请在下面找到答案:

    [引述 userid=“477602" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1633116/iwrl6844-follow-up-interfacing-awrl6844-lvds-with-am273x-seeking-recommended-path-for-raw-data-transfer 基于 FPGA 的桥接器: 如果我们实现了 FPGA 作为桥接器来接收 LVDS 并将其转换为 AM273x 的 CSI-2、TI 是否提供 文档、IP 内核或参考 HDL 代码 是否与 AWRL6844 的特定 LVDS 数据包格式(同步模式,数据帧)相关?

    此处详细介绍了 LVDS 数据包格式:在 SDK 下载路径中:../../MMWAVE_L_SDK_06_01_00_02/mmwave_l_sdk_06_01_00_02/docs/api_guide_xwrL684x/RANGEPROC_PAGE.html

    [引述 userid=“477602" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1633116/iwrl6844-follow-up-interfacing-awrl6844-lvds-with-am273x-seeking-recommended-path-for-raw-data-transfer 替代接口: 是否可以使用 SPI 或高速并行接口 要将原始数据传输到 AM273x、即使它需要降低帧速率或带宽?

    SPI 不足以满足数据速率要求、因为它在 40MHz 时钟上运行、并且有效吞吐量最大为~15MHz。

    [引述 userid=“477602" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1633116/iwrl6844-follow-up-interfacing-awrl6844-lvds-with-am273x-seeking-recommended-path-for-raw-data-transfer 内部处理折衷: 如果原始数据传输过于复杂、AWRL6844 是否可以执行 1D-FFT/2D-FFT 在内部 然后通过更标准的接口将部分处理的数据(距离-多普勒映射)发送到 AM273x?

    是的、我们支持也可以使用 UART 传输的点云数据传输。

    [引述 userid=“477602" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1633116/iwrl6844-follow-up-interfacing-awrl6844-lvds-with-am273x-seeking-recommended-path-for-raw-data-transfer 架构权衡: 介于之间 “AWRL6844 + FPGA + AM273x“ “IWR6243(原生 CSI-2)+ AM273x“ 、在长期稳定性和支持方面、TI 建议采用哪种方法进行大规模生产的汽车/工业项目?

    由于 LVDS 不是生产接口、我们建议使用具有本机 CSI-2 接口的 IWR6243 来采集原始 ADC 数据。

    谢谢、

    Swarnendu