This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:如何处理 LDC0851 电路引起的辐射发射?

Guru**** 2868470 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1635463/ldc0851-how-to-deal-with-radiated-emissions-caused-by-the-ldc0851-circuitry

部件号: LDC0851

通常、我们会使用接地平面和屏蔽盒来避免 EMI 测试失败、但这两种方法都不适用于电感式传感器。 那么、有哪些好方法呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    请阅读应用报告《电感式检测 EMI 注意事项》。 对于 LDC0851、我们建议 将屏蔽和电源/回路由作为合适的 EMI 降低技术。 本应用报告确实在第 2 部分中介绍了可用于电感式传感器的屏蔽技术。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

       非常感谢本应用手册。 我对线圈屏蔽有疑问:
    1) 如果我使用第 2.1.2 节中显示的其中一种模式、它会影响最大感测距离吗?
    2) 如果我使用堆叠线圈布置,我是否需要用参考线圈放置相同的屏蔽?
    3) 屏蔽层应在感应线圈上方有多远?
    4) 不是一个 4 层的板,它是最好去 6 层,并在外层有屏蔽?
    再次感谢您的帮助。

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    1. 是的、如果您使用显示的图案之一、它会影响最大感测距离、但很难确定感测距离。
    2. 是的、您还需要在基准线圈上添加屏蔽层。
    3. 我们建议屏蔽层位于线圈 PCB 的顶层或底层。
    4. 是的、这可能起作用。 请注意、这会影响您的感应范围。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Chase Girard