This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:从 AWRL6843 迁移到 AWRL6844

Guru**** 2867000 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1636349/awrl6844-migration-from-awrl6843-to-awrl6844

器件型号: AWRL6844
Thread 中讨论的其他器件: AWRL6432

大家好、TI 专家。

我想将使用 mmwDemo 示例开发的代码从 AWRL6432 SDK 迁移到 AWRL6844。

AWRL6844 SDK 中的 mmwDemo 示例遵循与 6432 mmwDemo 相同的信号过程。

但是、在数据路径 DPU 版本中、6844 为 v1、而 6432 为 V0。

是否可以将 6844 数据路径 DPU 更改为 6432 V0 并使用它?

谢谢你。

此致、

JB.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、JB、

    感谢您联系并了解如何从 AWRL6432 迁移到 AWRL6844。 无法在任一器件之间更改数据路径 DPU 版本、因为每个版本之间都有大量更改。 希望将以前的数据路径 DPU 与 AWRL6844 配合使用是否有特殊原因?

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristien、

    感谢您的回答。

    原因是运行我们在 6844 上基于 6432 mmwDemo SDK 开发的信号处理逻辑(6844 mmwDemo 与 6432 mmwDemo 类似)。

    您有任何建议吗?

    由于数据路径 DPU 版本不同、标准化似乎很困难。

    谢谢你。

    此致、

    JB.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、JB、

    感谢您在此处添加更多背景信息。 如何移植更改将取决于您修改 6432 mmwDemo 处理链的程度、但我通常建议您从 6844 数据路径开始、将每个 DPU 与 6432 DPU 进行比较、并大致确定已更改或已增强的内容。 从您要移植的器件的代码库开始、有助于降低代码中断的风险、因为不太可能提取不兼容的代码。

    说到这一点,我也会非常有选择性地介绍一下你所选择的内容。 例如、如果您修改了通常在整个 DPU 中重复使用的数据结构、请研究如何 在 6844 和 6432 之间更改处理此数据结构。 我还发现、手动记下并跟踪您的更改也有助于确保您能够在稍后的测试过程中确定可能存在问题的代码。

    归根结底、没有快速简便的代码移植解决方案、因为每项工作都将取决于代码更改的复杂程度以及您要移植到的器件。 在尝试集成所有内容之前、请花尽可能多的时间来评估各个代码库。

    请告诉我是否还有其他我可以提供的东西,但我希望你在整合中祝你好运!

    谢谢、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristien、

    感谢您发送编修

    此致、

    JB.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、JB、

    没问题! 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Kristien