This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5134:申请高电平有效推挽式 (SOT-23)+ 2mT BOP +低采样率 (A/B/C)-是否提供样片?

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG5134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1621987/tmag5134-request-for-active-high-push-pull-sot-23-2-mt-bop-low-sample-rate-a-b-c-sample-availability

器件型号: TMAG5134

您好、

我们考虑将 TMAG5134 系列作为现有设计的替代霍尔开关。 但是、我们无法在数据表/产品表中找到与所需输出极性/配置相匹配的标准器件型号。

我们的目标要求是:

  • 逻辑:高电平有效

  • 输出:推挽

  • 灵敏度 (BOP):2mT

  • 封装:SOT-23 (3 引脚、DBV)

  • 采样率:最好采用 A/B/C(较低的采样以减小平均电流;可接受较长的检测时间)

在我们的电流器件(Z 轴检测)中、在 20Hz 下、平均电流约为 2–3µA、如果可能、我们希望将其降低~50%。

我们注意到数据表中提到了“其他器件配置选项“(包括输出配置= 3:全极/高电平有效/推挽、BOP = 2.0mT 和可选采样率)。 根据命名规则、我们认为以下内容符合我们的要求:
TMAG5134 E 3 [A/B/C](DBV)

  • E:BOP = 2.0mT

  • 3:全极、高电平有效、推挽

  • A/B/C:低采样率选项

问题:

  1. 是否采用 SOT-23 (DBV) 封装(或是否支持)、BOP = 2mT、采样率 A/B/C 的高电平有效/推挽式配置?

  2. 如果不是已发布的标准 PN、是否可以获取工程样片(新版本/附加配置选项)以进行评估? 如果是、我们应该申请哪些具体的 PN?

  3. 背景说明:我们的现有器件可检测 Z 轴、而 TMAG5134 可检测平面内感应。 我们正在考虑是否可以通过机械/磁性(或通过灵敏度选择)进行补偿、从而使其正常工作。 请提供任何指导或建议的评价方法。

提前感谢您的支持。

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    感谢您发布到传感器论坛!

    目前、我们手头没有任何高电平有效推挽型号。 要了解这是否是我们可以适应的、您是否有项目的时间表? 例如、何时需要采样?何时希望加速采样? 此外、该项目的预期体积是否为?

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    我将单独向您发送项目信息、您能告诉我您的电子邮件地址吗?

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我会继续向您发送一个朋友请求、以便您可以通过私人消息发送信息。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alicia:

    我尝试在 E2E 上点击“接受朋友申请“按钮、但由于似乎存在 E2E UI 问题、该页面无法继续、我无法向您发送 DM。 您能分享一个电子邮件地址 、以便我们直接跟进吗?

    该霍尔传感器的估计体积约为 10 万个器件/年。 我们还需要立即对其进行评估、因此如果能够尽快安排样品供应和样品交付时间表、我们将不胜感激。

    此致、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我看到了您的 DM、我目前正在检查所请求变体的可行性、并将在明天之前向您提供更新。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    作为对该主题的支持、关闭此主题将继续离线。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alicia 和支持团队:

    由于尚未就此事项采取后续行动、请在内部咨询。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我在内部向应就此主题与您联系的人员发送了一封跟进电子邮件。 希望他们能尽快作出反应。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    由于对该主题的支持正在继续离线、因此我将关闭此主题。

    此致、

    ~Alicia