Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOPEVM
器件型号: IWRL6432AOPEVM
对于 REX(请求退出)门传感器、并使用 IWRL6432AoPEVM、建议使用低功耗可视化工具附带的哪些固件和配置文件? 您是否有可以推荐的任何其他固件作为最佳起点? 与配置文件相同、对于不随 visulizer 一起提供的配置文件? 此外、您是否有任何关于退出门传感器的请求的特定配置文件参数建议? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOPEVM
器件型号: IWRL6432AOPEVM
对于 REX(请求退出)门传感器、并使用 IWRL6432AoPEVM、建议使用低功耗可视化工具附带的哪些固件和配置文件? 您是否有可以推荐的任何其他固件作为最佳起点? 与配置文件相同、对于不随 visulizer 一起提供的配置文件? 此外、您是否有任何关于退出门传感器的请求的特定配置文件参数建议? 谢谢。
嘿、James、
很抱歉耽误响应。
您可以使用以下固件作为 Radar Toolbox 中的起点:
radar_toolbox_4_00_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_Toolbox\Motion_and_And Personal_Electronics Presence_Detection
您可以将壁挂式跟踪配置用于您的用例:
radar_toolbox_4_00_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_files\Motion_and_chip\chirp_configs\people_tracking\wall_mount\IWRL6432AOPEVM Personal_Electronics Tracking_3persons_7m_wall_mount Presence_Detection
谢谢。此致、
Saransh Gautam
运动和存在检测会输出所有单独的云数据点、对吧? 如何轻松地使它主要输出我定义的大小的小聚类? 我不想跟踪一堆移动点、但想更容易跟踪目标/聚类。 我的目标是为一个人定义一个聚类,并看到聚类的移动,随着时间的推移,聚类正朝着门的方向前进,然后当它足够接近我会打开门。 我喜欢 6843AOPEVM Area_Scanner 固件概念(至少它在可视化工具上的外观)、但它看起来仅输出文本文件、而不是 BINER 文件。 如果您可以这样输出一个最有用的二进制文件、 除此之外、我需要努力使用尺寸更小、成本更低且功耗更低的 6432AOP。 我需要有人用 6432 推动我朝着正确的方向前进,但到目前为止还没有能够通过论坛成功地做到这一点。 希望在这个论坛上的人可以提供帮助。
您可以参阅此处的用户指南:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AM4PI95CM0x4H688tv3GEA__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST
在指南中:
“运动和状态演示提供了两种聚类选项:2D 或 3D 聚类。 2D 聚类仅在创建聚类时点的 x 和 y 坐标中的因子、而 z 坐标中的 3D 因子也是如此。 3D 聚类对于基于高度的存在检测功能至关重要、而 2D 聚类则用于 2D 存在检测。“
两个二进制文件都应符合我建议的配置。
对于 REX 使用案例、如果目标高度与聚类算法无关(并且只需要 x 和 y 聚类)、我认为您可以继续使用 2D 二进制。
我最后建议尝试这两种方法、看看哪种方法最适合您的设置。
谢谢。此致、
Saransh Gautam