This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5056:WiFi 和霍尔传感器之间的干扰

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV5056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1637639/drv5056-interference-between-wifi-and-hall-sensor

器件型号: DRV5056

WiFi(双频带 2.4G 和 5G)是否会干扰此霍尔传感器? 适用于具有 WiFi 功能的电机驱动器工具。

 

 

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我对无线网络产生的 B 场的理解是、范围在 NT-UT 之间非常低。  我们的传感器具有大约 mT 的灵敏度、因此这些磁场应该可以忽略不计。  此外、DRV5056 的带宽为 20kHz 范围、因此 这些频率下的输入信号应大幅衰减。

    谢谢、

    Scott