This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5273:TMAG5273 SENSE 环境磁场

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG5273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1636015/tmag5273-tmag5273-sense-environment-magnetic-field

器件型号: TMAG5273

您好、

我正在设计一个工业继电器板、需要感应±200mT 的磁场。
我找到了 TMAG5273 Sensing IC、但我认为它更适合 3D 游戏手柄和类似的应用。
我可以将 TMAG5273 用于此应用吗? 此产品是否适合、或者您是否可以推荐更合适的产品?

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    感谢您发布到传感器 论坛!

     TMAG5273 的检测范围高达+/–266mT。  如果您不需要使用全部三个磁通道、此器件还可让您选择要启用的磁通道。

     您知道您要寻找哪种输出吗? 您是否正在寻找线性输出或开关/锁存器行为?

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    感谢您的答复。
    寻找线性输出。 感应 环境磁场并报告。

    您是否有任何更合适的 IC?

    此致、

    Batuhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    假设您的目标是感应 ±200mT 的磁场并寻找线性输出、则具有±266mT 磁场范围的 TMAG5273 肯定适合您的应用。

    您是否希望使用该器件实现任何特定行为、即让器件根据阈值发送中断? 还是只通过 I2C 寻找线性输出。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    我只需要通过 I2C 的线性输出、我认为 TMAG 适用于此应用。

    感谢您的回复和帮助。

    此致、

    Batuhan