This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST-BSD:AWRL1432 毫米波演示在运行一段时间后停止、同时帧启动中断继续

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1630839/awrl1432boost-bsd-awrl1432-mmwave-demo-stalls-after-running-for-some-time-while-frame-start-interrupt-continues

器件型号: AWRL1432BOOST-BSD
主题: AWRL1432 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

 我们正在根据毫米波演示流程调试 AWRL1432 工程中的失速问题、我们想确认该行为是指向 DPU 级问题还是流水线级问题。

 系统运行一段时间后、UART 输出停止、处理流程似乎停止。 为了缩小范围、我们添加了一个带有计数器和阶段标记的小型调试机制。

 以及我们添加的内容

 1.内部的最小计数器打印 MMW Demo_Transmit 进程输出任务 ()
 2.主要 DPU 阶段的入口和出口处的阶段标志
 3. CLI 命令 统计 在系统出现停止后转储当前的内部调试状态

 我们使用的相位计数器

 - 坐标系
  中导出 gMmwMssMCB.stats.frameStartIntCounter
  这表示帧开始中断计数、因此我们将其用作仍在进行帧开始的指示器。


 - txTaskCnt
  我们每次添加一个计数器并使其递增 MMW Demo_Transmit 进程输出任务 () 唤醒 tlvSemHandle 并开始运行。
  我们使用此参数表示输出任务仍在执行中。

 - FRAME_COUNTER
  主处理流程中现有的已处理帧计数器。
  我们使用此参数来指示实际完成处理路径的帧数。

 我们添加了阶段标记

 我们在主要处理阶段周围放置标记:

 - range_enter / range_exit
  范围 DPU_RangeProcHWA_Process ()
 - 多普勒_输入/多普勒_退出
  范围 DPU_DopplerProcHWA_Process ()
 - CFAR_ENTER/CFAR_EXIT
  范围 DPU_CFARProcHWA_Process ()
 - AOA_ENTER/AOA_EXIT
  范围 DPU_Aoa2dProc_Process ()
 - CLTR_ENTER / CLTR_EXIT
  范围 DPU_CltrmvProcess ()
 - Tracker_enter / Tracker_exit
  范围 DPU_TrackerProc_Process ()
 - trigger_nex_frame
  解决方案 DPU_RangeProcHWA_CONTROL(…… CMD_triggerProc ...)
 - POST_TLV
  解决方案 SEMAPHOREP_POST (&gMmwMssMCB.tlvSemHandle)

 其目的很简单:如果系统停转、最后一个标记仍保留在某个位置 *_enter 、则代码已进入该阶段、但从未返回到相应的阶段  *_exit

 内部具有最小输出测试 MMW Demo_Transmit 进程输出任务 ()

 我们在中添加了一个非常小的打印件 MMW Demo_Transmit 进程输出任务 ()

 txTaskCnt=14480 帧=14480
 txTaskCnt=14481 帧=14481
 txTaskCnt=14482 帧=14482

 这只是为了观察:

 -帧开始仍在进行中
 -输出任务仍在计划中

 我们在输出停止后观察到的情况

 UART 输出停止后、我们需要手动键入 统计 并获得:

 DebugStat frameStartInt=77463 FRAME_COUNTER=14482 txTaskCnt=14482 txTaskFrame=14482 stage=9 (AOA_enter) stageFrame=14482 procToken=62981 uartToken=1 uartOverflow=0

 几秒钟后、我们再次键入 stat 并得到:

 DebugStat frameStartInt=78017 FRAME_COUNTER=14482 txTaskCnt=14482 txTaskFrame=14482 stage=9 (AOA_enter) stageFrame=14482 procToken=63535 uartToken=1 uartOverflow=0

 我们的解释

 从上面:

 - frameStartInt 不断增加
  因此仍在发生帧启动中断。
 - FRAME_COUNTER 频率 14482.
  因此、主处理流程不再完成新帧。
 - txTaskCnt 也会保留 14482.
  所以 MMW Demo_Transmit 进程输出任务 () 新帧不再推进。
 - SAR ADC 保持不变 AoA_enter
  因此、代码似乎已输入 AoA 处理、但从未达到 AoA_EXIT
 - procToken 不断增加
  因此、帧开始会不断发生、但帧间处理不会返回和清除令牌。
 - uartToken=1 uartOverflow=0
  由此、问题看起来不会立即出现、因为 UART 输出任务本身是主要失速点。

 因此至少在这个观察结果中、似乎流水线在进入 AoA 处理后停止。

 其他实验:绕过 AoA

 因为失速经常出现 AoA_enter 、我们还执行了另一项测试:

 -我们绕过了在主处理流中的 AoA,所以 DPU_Aoa2dProc_Process () 未实际执行的
 -我们让其余的处理流程继续以简化的方式

 但是、系统在运行一段时间后仍然停止运行。

 差异如下:

 -当 AoA 被绕过时,失速并不总是保持在 AoA
 -相反,失速点移动到其他 DPU 级,如多普勒或距离

 这使我们怀疑该问题可能并非仅限于 AoA、而可能是涉及以下方面的流水线级问题:

 - DPU 链
 -同步
 - HWA/EDMA 资源
 -令牌/信标行为
 -在处理路径中调度/阻止

 问题 SEMAPHOREP_PEND (SystemP_WAIT_FOREVER)

 我们还检查了应用层代码。

 在应用程序级别、主 DPU 流程编写为同步函数调用、例如:

 - DPU_RangeProcHWA_Process ()
 - DPU_DopplerProcHWA_Process ()
 - DPU_CFARProcHWA_Process ()
 - DPU_Aoa2dProc_Process ()
 - DPU_TrackerProc_Process ()

 我们可以看到 SEMAPHOREP_PEND (SystemP_WAIT_FOREVER) 在以下任务中:

 - MMW Demo_Transmit 进程输出任务 ()
 - init/task 同步路径
 -其他实用程序任务

 但我们看不到一个明确的 SEMAPHOREP_PEND (SystemP_WAIT_FOREVER) 在应用程序级别绕过每个 DPU 调用。

 因此、我们目前的理解是:

 -在应用层,DPU 链被调用为同步函数调用
 -但我们不能排除 DPU 实现或其较低级别的 SDK / HWA /内部的阻塞等待或事件同步
 向 TI 提问

1. 根据这种观察、有理由将失速解释为处理流水线卡在 DPU 级内、或者在最后一个标记保持在其内部同步点周围 *_enter 从未达到 *_exit

2. 标记保持在以下位置 AoA_enter 、TI 是否会建议首先检查:
   - DPU_Aoa2dProc_Process () 元件引起的
   - HWA/EDMA 状态
   -内存/令牌/信标状态
   -还是演示流程中的一些已知同步条件?

3. 如果绕过 AoA 并且仍然发生失速、但转而出现其他 DPU 级(例如多普勒或距离)、TI 会将这解释为流水线级问题而不是单 DPU 特定问题吗?

4. 在 AWRL1432 毫米波演示参考架构中、是否存在以下任何已知情况:
   -帧启动中断继续
   -但处理流水线从某个阶段停止返回
   -导致进程令牌不断累积?

5. TI 是否建议使用首选调试方法来进一步区分失速情况:
   -在特定 DPU 函数内
   -或者在 DPU 之前或之后的某个内部等待/事件/资源同步点?

 请提供任何指导。 如果需要、我们还可以共享我们添加的调试工具的简化版本。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的查询!
    请允许我花一些时间来了解详细信息、然后返回给您!

    此致、
    Sarvesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brent.Lee:

    根据这种观察方式、当处理流水线卡在 DPU 阶段内或在其内部同步点周围(最后一个标记保留在)时、是否有理由解释停顿 *_enter 从未达到 *_exit ?

    是的,确凿的。 该 SDK 中的每个 DPU 过程函数从调用方的角度来看都是同步SemaphoreP_pend(SystemP_WAIT_FOREVER)的、但在等待 HWA 和 EDMA 硬件回调时在内部阻止开启。

    标记保留在的时间 AoA_enter 、TI 是否会建议首先检查:

    如果可能,请 AOA_EDMA_WAITAOA_HWA_DOPPLER_WAITAOA_HWA_ANGLE_WAIT在代码中添加类似的子令牌,如 (,,),如果 AoA 仍然是停止点,您将立即知道它是 EDMA 等待, HWA 多普勒 FFT 等待还是 HWA 角度计算等待。

    如果 AoA 被绕过并且仍然发生失速、但转向其他 DPU 级(例如多普勒或距离)、TI 是否会将这解释为流水线级问题、而不是单 DPU 特定问题?

    是的、我 f 失速是由 AoA 特定 ParamSet 误配置或特定于 AoA 的 EDMA 通道映射错误引起的、绕过 AoA 将完全消除失速。 stall 迁移到其他 DPU 阶段的事实指向所有 DPU 所依赖的共享资源。

    此流水线中的所有 DPU 过程函数共享:

    • 相同的单个 HWA 实例句柄
    • EDMA 控制器实例
    • HWA_enableDoneInterrupt()  HWA_disableDoneInterrupt() 在每个 HWA 句柄的单个全局注册下运行


    在 AWRL1432 毫米波演示参考架构中、是否存在任何已知条件、其中:
       -帧启动中断继续
       -但处理流水线从某个阶段停止返回
       -导致进程令牌不断累积?

    无此类已知情况。


    TI 是否建议使用首选调试方法来进一步区分失速是:

    暂时替换SystemP_WAIT_FOREVER为 AOA 内所有潜在挂起点的超时(例如,10ms)、这会将静默挂起转换为可观察的超时路径。 超时时、转储所有相关状态并返回唯一的错误代码。  您可以尝试这样做、以使故障更容易观察。

    此致、
    Sarvesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarvesh:

    感谢您发送编修。 我们听从您的建议、在 DPU 流水线内添加了更精细的等待点检测、并添加了额外的调试输出以观察共享 HW/EDMA 资源使用情况。

    我们添加的内容:

    -内部等待点标记:
    - range_hwa_wait
    - RANGE_EDMA_WAIT
    -多普勒_HWAIT_WAIT
    -多普勒_EDM_WAIT
    - AOA_EDM_WAIT
    - AOA_HWA_DOPLOL_WAIT
    - AOA_HWA_ANGLE_WAIT
    -调试转储字段:
    - frameStartInt
    - frame_counter
    - txTaskCnt
    -舞台
    - stageFrame
    - procToken
    - uartToken
    - HWA 处理距离/多普勒/AoA 之间的等效性
    - EDMA 处理距离/多普勒/ AoA 的等效性
    - hwa_enableDoneInterrupt ()/ hw_disableDoneInterrupt () 的最后一个所有者

    我们的最新意见如下。

    1.非超时运行

    在一次运行中、UART 输出停止后、我们仍然可以发出 stat、阶段仍然保持:

    - AOA_HWA_DOPLOL_WAIT

    观察到的行为:

    - frameStartInt 不断增加
    - frame_counter 保持冻结
    - txTaskCnt 保持冻结
    - procToken 不断增加
    - uartOverflow=0

    这表明在 AoA 等待 HWA 多普勒 FFT 完成时处理流水线卡住。

    在另一个非超时运行中、最终可见阶段为 TXTASK_PEND、而:

    - frameStartInt 不断增加
    - frame_counter 保持冻结
    - txTaskCnt 保持冻结
    - procToken 不断增加

    因此、该运行也停止了、但最后一个全局阶段在我们捕获实际的 DPU 等待点之前被 TX 任务状态覆盖。

    2.共享资源确认

    在多次运行中、我们的调试转储一致显示:

    -距离、多普勒和 AoA 使用完全相同的 HWA 句柄
    -距离、多普勒和 AoA 使用完全相同的 EDMA 句柄

    例如:

    - HWA:sameRD=1 sameRA=1 sameDA=1
    - EDMA:sameRD=1 sameRA=1 sameDA=1

    因此、这直接确认了您提到的共享资源情况。

    3. HWA 完成中断所有权观察

    我们还记录了 hwa_enableDoneInterrupt ()/ hw_disableDoneInterrupt () 的最新所有者。

    在 AOA_HWAK_PULATE_WAIT 处停止的运行中、观察到的最后一个状态为:

    - enOwner=aoa.
    - disOwner=CFAR

    我们理解、这本身并不证明竞态条件、但它确实可以确认多个 DPU 在相同的 HWA 完成中断注册上下文中运行。

    4. timeout-version 运行

    然后、我们将这些 DPU 等待点的内部 SystemP_WAIT_FOREVER 替换为基于超时的调试检测。

    一次超时运行仍会重现相同的失速签名并保持可观察状态:

    -舞台停留在 AOA_HAW_DOPLOL_WAIT
    - frameStartInt 不断增加
    - frame_counter 和 txTaskCnt 保持冻结
    - procToken 不断增加

    另一个超时运行导致更难挂起:

    -最后一个可见的 UART 输出是 txTaskCnt=12874 frame=12874
    -之后,没有更多的 UART 输出出现
    - CLI 完全无响应
    -甚至按 Enter 键也不会产生提示/响应
    -所以我们不能在那个运行中收集 stat

    基于这些重复的结果、我们目前的理解为:

    -这看起来不像是一个仅限 UART 的问题
    -故障在处理管道内是可重现的
    -至少一个重复的失速情况点,专门针对 AOA_HWA_DOPLOL_WAIT
    - DPU 绝对共享相同的 HWA 和 EDMA 资源
    -该问题可能涉及跨 DPU 的共享 HWA/EDMA 使用和/或 HWA 完成中断注册行为

    由于我们现在有重复的证据表明这是可重现的并且涉及共享的 HW/EDMA 用法、因此我们希望 TI 在最可能的根本原因方向和最有效的下一个调试步骤方面提供指导。

    问题:

    1.根据重复观察到、当 frameStartInt 继续增加且 proToken 不断累积时、流水线可能会停滞在 AOA_HWAT_DOPLOL_WAIT 处、TI 是否会将其解释为 HWA 完成事件没有传送回等待的 DPU、或者解释为 DPU 等待错误的同步对象/回调上下文?


    2.由于在我们的设置中确认距离、多普勒和 AoA 共享完全相同的 HWA 句柄和 EDMA 句柄、因此 TI 是否发现参考架构中存在一个 DPU 可能影响另一个 DPU 的 HWA 完成中断注册或回调所有权的风险?


    3.在 AWRL1432 参考演示流程中、当多个 DPU 按顺序跨帧使用相同的 HWA 句柄时、HWA_enableDoneInterrupt () 和 HWA_disableDoneInterrupt () 是否应该完全安全、或者我们是否应该了解任何已知的限制/顺序依赖关系?


    4.当系统卡在 AOA_HWAT_DOPLOL_WAIT 时、TI 最建议接下来转储哪些特定的调试信息?


    例如:

    - HWA 公共寄存器
    - HWA ParamSet 状态
    - HWA 中断启用/状态寄存器
    - EDMA 传输状态
    -挂起中断标志
    -信标对象状态
    -回叫注册状态

    5. TI 是否建议在每个 DPU 阶段之前和之后检查 HWA 完成中断是否仍然启用并且仍然映射到预期的回调?
    如果是、是否有任何受 SDK 支持的方法可直接检查该状态?


    6.由于一次基于超时的运行导致了 CLI 也变得无响应的更难挂起、TI 认为这一点吗
    建议:

    -由停滞的流水线引起的更广泛的系统级锁定
    -与中断相关的问题
    -或者涉及特定 DPU 等待点以外的共享资源的可能死锁?

    7.在 TI 视图中、AOA_HWAKE_PUBLIGHT_WAIT 处的重复失速是否建议我们应更多关注:

    - AoA 的多普勒触发序列本身
    - HWA 完成中断交付
    - EDMA 到 HWA 的交互
    -还是跨 DPU 共享 HWA 所有权/排序?

    8. TI 是否可以向我们指出 SDK 中最可能需要首先对此问题进行审核的源文件或内部函数?
    例如、负责以下事项的确切区域:

    - HWA 完成中断注册
    -回调替换/禁用定序
    - AoA 多普勒 FFT 触发路径
    -用于 HWA 完成的信标 POST 路径

    9.如果 TI 认为这不是预期在参考演示中出现的行为、TI 能否建议一种具体的权变措施或修补方向、我们可以先尝试?
    例如:

    -保护 HWA 完成中断注册
    -重组 DPU 订购
    -在每个 HWA_enableDoneInterrupt () 之前添加验证
    -在将 HWA 所有权移交给下一个 DPU 之前强制执行明确清理

    10.如果有用,我们也可以分享:

    -准确的仪器变化
    -从非超时和超时捕获的日志运行
    -和复制过程中使用的配置文件/配置文件

    此问题似乎可以重现、目前正在阻止我们的稳定性验证、因此任何针对 A 的指导都会出现
    具体的固定方向将是非常感激的。

    此致、
    Brent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarvesh:

    我想跟进我们先前报告的失速问题。

    您是否有机会查看我们上次更新的最新观察结果和问题?

    在这一点上、问题在我们这边仍然可以重现、并继续阻碍我们的稳定性验证。 特别是,我们已经反复观察到管道停止AOA_HWA_DOPPLER_WAIT,同时frameStartInt继续增加和procToken不断累积。

    您能否告知我们、TI 是否有任何进展、或者您是否有建议我们先尝试的下一个调试方向?

    例如、了解以下内容会很有帮助:

    • TI 目前是否怀疑 HWA 完成中断交付、
    • 回叫/注册顺序、
    • 跨 DPU 共享 HWA 所有权、
    • 或特定于 AoA 的触发/同步逻辑

    如果需要、我们还可以以更紧凑的形式再次提供精确的工具更改、日志和复制配置。

    如果您有机会更新或建议下一步、我们将不胜感激。

    此致、
    Brent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brent:

    对延迟回复深表歉意!

    我建议 您在下一步中验证失速 DPU 的 HWA 常用寄存器和 ParamSet、因为这些寄存器看起来是导致此失速的最可能原因。

    以下是我对您之前的问题的回答:

    [quote userid=“588252" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1630839/awrl1432boost-bsd-awrl1432-mmwave-demo-stalls-after-running-for-some-time-while-frame-start-interrupt-continues/6298192 根据重复观察结果(当 frameStartInt 继续增加且 proToken 不断累积时、流水线可能会在 AOA_HWAT_Dopply_wait 处停顿)、TI 是否会将其解释为 HWA 完成事件不会发送回等待的 DPU、或者解释为 DPU 等待错误的同步对象/回调上下文?

    根据分享的观察结果、听起来 HWA 完成事件并未交付。 我们将需要进一步的信息来区分 HWA 是否已停止、或者中断->回调->信标后链是否已中断。

    [quote userid=“588252" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1630839/awrl1432boost-bsd-awrl1432-mmwave-demo-stalls-after-running-for-some-time-while-frame-start-interrupt-continues/6298192

    2.由于在我们的设置中确认距离、多普勒和 AoA 共享完全相同的 HWA 句柄和 EDMA 句柄、因此 TI 是否发现参考架构中存在一个 DPU 可能影响另一个 DPU 的 HWA 完成中断注册或回调所有权的风险?

    [/报价]

    共享 HWA 句柄 确实会带来 一些风险。  顺序 DPU 架构假设每个 DPU 在下一次启动之前正确清洁、 并且只要 HWA 操作正常完成并且没有损坏、该架构就应该是安全的。  

    [quote userid=“588252" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1630839/awrl1432boost-bsd-awrl1432-mmwave-demo-stalls-after-running-for-some-time-while-frame-start-interrupt-continues/6298192 在 AWRL1432 参考演示流程中、当多个 DPU 按顺序跨帧使用相同的 HWA 句柄时、HWA_enableDoneInterrupt () 和 HWA_disableDoneInterrupt () 是否应该完全安全、或者是否存在我们应该知道的任何已知限制/顺序依赖关系?

    如果 HWA 操作正常完成、则应该是安全的。

    [quote userid=“588252" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1630839/awrl1432boost-bsd-awrl1432-mmwave-demo-stalls-after-running-for-some-time-while-frame-start-interrupt-continues/6298192 当系统卡在 AOA_HAW_Dopply_wait 时、TI 最建议您接下来转储哪些特定的调试信息?

    您可以验证 回调执行状态(将一些日志/计数器放在回调内)以及 HWA 通用寄存器和 ParamSet 状态作为下一步。

    [quote userid=“588252" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1630839/awrl1432boost-bsd-awrl1432-mmwave-demo-stalls-after-running-for-some-time-while-frame-start-interrupt-continues/6298192 TI 是否建议在每个 DPU 阶段之前和之后检查 HWA 完成中断是否仍然启用并且仍然映射到预期的回调?

    是的、强烈推荐 、请继续并验证中断是否已启用并正确映射。

    [quote userid=“588252" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1630839/awrl1432boost-bsd-awrl1432-mmwave-demo-stalls-after-running-for-some-time-while-frame-start-interrupt-continues/6298192

    6.由于一次基于超时的运行导致了 CLI 也变得无响应的更难挂起、TI 认为这一点吗
    建议:

    -由停滞的流水线引起的更广泛的系统级锁定
    -与中断相关的问题
    -或者涉及特定 DPU 等待点以外的共享资源的可能死锁?

    [/报价]

    仅停止的 DPU 不应影响 CLI 响应。 这可能是由于 CLI 任务的内存被失控操作覆盖、或信标对象未被正确清理、或可能是由于某些未释放的内存分配所导致的。

    [quote userid=“588252" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1630839/awrl1432boost-bsd-awrl1432-mmwave-demo-stalls-after-running-for-some-time-while-frame-start-interrupt-continues/6298192

    7.在 TI 视图中、AOA_HWAKE_PUBLIGHT_WAIT 处的重复失速是否建议我们应更多关注:

    - AoA 的多普勒触发序列本身
    - HWA 完成中断交付
    - EDMA 到 HWA 的交互
    -还是跨 DPU 共享 HWA 所有权/排序?

    [/报价]

    首先关注 HWA 完成中断交付、添加一些回调执行日志记录 、这可以帮助确定是否触发中断、但回调失败。 下一步是检查 HWA ParamSet 和常用寄存器、以验证 HWA 的运行。

    [quote userid=“588252" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1630839/awrl1432boost-bsd-awrl1432-mmwave-demo-stalls-after-running-for-some-time-while-frame-start-interrupt-continues/6298192

    8. TI 是否可以向我们指出 SDK 中最可能需要首先对此问题进行审核的源文件或内部函数?
    例如、负责以下事项的确切区域:

    - HWA 完成中断注册
    -回调替换/禁用定序
    - AoA 多普勒 FFT 触发路径
    -用于 HWA 完成的信标 POST 路径

    [/报价]

    高优先级审计目标:

    1. AoA 回调链和 HWA 触发器:  ao2dproc.c- DPU_Aoa2dProc_Process ()、 aoa2dproc.c 第 1703-1705 行(回叫注册)、第 155-160 行(回叫)和第 1768 行(回叫)  HWA_setSoftwareTrigger() 
    2. HWA 驱动器中断处理:  hwa.c -WA_enableDoneInterrupt() 和 HWA_disableDoneInterrupt() 实现
    3. DPU 时序控制:  dpc.c - CFAR 和 AoA 之间的转换逻辑
    [quote userid=“588252" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1630839/awrl1432boost-bsd-awrl1432-mmwave-demo-stalls-after-running-for-some-time-while-frame-start-interrupt-continues/6298192

    9.如果 TI 认为这不是预期在参考演示中出现的行为、TI 能否建议一种具体的权变措施或修补方向、我们可以先尝试?
    例如:

    -保护 HWA 完成中断注册
    -重组 DPU 订购
    -在每个 HWA_enableDoneInterrupt () 之前添加验证
    -在将 HWA 所有权移交给下一个 DPU 之前强制执行明确清理

    [/报价]

    请保护 HWA 完成 — 中断注册,并在注册后以及在回调内部登录后添加验证。
    还可以在 CFAR 和 AOA 之间进行显式 HWA 复位、以确保 DPU 之间的安全切换。  

    [quote userid=“588252" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1630839/awrl1432boost-bsd-awrl1432-mmwave-demo-stalls-after-running-for-some-time-while-frame-start-interrupt-continues/6298192

    10.如果有用,我们也可以分享:

    -准确的仪器变化
    -从非超时和超时捕获的日志运行
    -和复制过程中使用的配置文件/配置文件

    [/报价]

    现在、我们来验证 HWA 中断状态、回调执行和 HWA ParamSet。 请与我分享您的观察结果 、然后我们可以继续下一步。

    此致、
    Sarvesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarvesh:

    感谢您的指导。

    我们遵循您建议的方向并在 CFAR 和 AoA 之间添加了更详细的工具,包括回调执行、HWA 调试/公共状态、共享资源所有权和显式 HWA_RESET () 权变措施。 下面是我们的逐点更新。

    1. on 这看起来更像是“ HWA 完成事件未传递回等待 DPU“还是“等待错误的同步对象/回调上下文“

    根据当前观察结果、这看起来更像是 HWA 完成事件未传回等待 DPU、而不是回调运行后/信标链失败的情况。

    推理:

    -停止后,回调计数器停止增加
    -我们为 AoA 和多普勒添加了 HWA 回调输入/后计数器
    -在正常操作期间,输入== POST
    -停止后,这些计数器在重复的 stat 调用中保持完全冻结

    到目前为止、我们没有看到“输入回调但信标发布失败“的证据。
    然而、我们仍然无法完全区分:

    - HWA 本身没有完成
    -中断传送未到达回调

    2.关于共享同一 Hwa / EDMA 手柄的风险

    我们继续确认:

    -距离/多普勒/AoA 使用完全相同的 HWA 句柄
    -距离/多普勒/ AoA 使用完全相同的 EDMA 句柄

    此外、失速不限于单个 DPU:

    -一些运行在 AOA_HWAT_DOPLOL_WAIT 停止
    -一些运行在多普勒_HWAIT_WAIT 停止

    这继续支持共享的 HWA/EDMA/时序控制问题、而不是特定于 AoA 的问题。

    3.在顺序 DPU 流程中,HWA_enableDoneInterrupt ()/ HWA_disableDoneInterrupt () 是否安全

    我们目前观察到、最后一个中断所有权与停滞的 DPU 保持一致。

    AoA 失速情况:

    - enOwner=aoa.
    - disOwner=CFAR

    多普勒失速情况:

    - enOwner=多普勒
    - disOwner=范围

    因此、在更高级别的流程观察中、所有权移交在逻辑上是一致的。
    然而,我们还没有直接证据证明驱动程序 API 本身有竞争条件或内部错误。

    4.我们在失速期间转储的特定调试信息

    我们现在已经分析并观察到:

    -回调执行计数器
    - HWA 调试/通用寄存器状态
    -停止 DPU 参数设置范围
    - Shared HWA/EDMA 句柄确认
    -中断所有者/启用/禁用计数器
    - AoA EDMA/触发路径配置

    重要观察结果:

    AoA 失速情况:

    - STAGE=AOA_HWAT_DOPLOL_WAIT
    - DebugHWA param=19 LOOP=1 dmaTrig=0x3 DFE =0x1 swTrig=0x0
    - AoA 多普勒配置:
    -开始=19
    -停止=20

    多普勒失速情况:

    -阶段=多普勒_HWAIT_WAIT
    - DebugHWA param=4 LOOP=1 dmaTrig=0x3 DFE =0x1 swTrig=0x0
    -多普勒配置:
    -开始=4
    -停止=15

    因此、失速的 HWA ParamSet 与相应失速 DPU 的 ParamSet 范围相匹配。

    5.了解完成中断是否仍然显示为已启用且已正确映射

    我们添加并观察到:

    -启用/禁用计数器
    -最后的所有者
    -最后一个手柄
    -最后一个信标句柄

    在更高层次的观点中、最终所有权与停滞的 DPU 一致。

    但是、如果您是指较低级别的驱动程序/寄存器映射状态、我们尚未直接转储驱动程序的内部回调注册状态或中断映射寄存器。

    6.在 CLI 也变得无响应的早期较难挂起

    我们之前确实观察到了一种较难的基于超时的情况、即 CLI 也变得无响应。
    然而、在最近的工具运行中、CLI 通常仍然响应足够、以便在停止后重复进行 stat 收集。

    因此、此时我们可以说:

    -停止的 DPU 并不总是使 CLI 无响应
    -但我们确实看到了至少一个更难的情况

    7.我们应该重点关注 AoA 触发路径、HWA 完成中断传输、EDMA 到 HWA 交互还是共享所有权

    我们目前的解读是、主要重点仍应放在共享的 HW/EDMA/INTERRUPT / TRIGGER-completion 流水线、而不是 AoA 算法本身。

    我们还确认、在当前可重现的 AoA 情况下、AoA 多普勒使用压缩 HOTSIG 路径:

    - comp=1
    -路径= HOTSIG
    - edmaIn.channel=39
    - edmaHotSig.channel=40
    - dmaTrigSrcChan=0

    因此、在此配置中、AoA 多普勒路径不是软件触发路径。 这是热签名/DMA 触发路径。

    8.在源文件/内部函数上,我们已经审计到目前为止

    我们根据您的建议对以下方面进行了分析和观察:

    - aoa2dproc.c
    - AoA 回调链
    - AoA HWA 等待点
    - AoA EDMA 回调
    - AoA 多普勒通用配置
    - dopplerprochwa.c
    -多普勒回调链
    -多普勒 EDMA 回调
    -多普勒常用配置
    - hwa.c
    -我们还没有直接转储驱动程序内部回调注册状态,但我们观察到从上层启用/禁用所有权和回调行为
    - DPU 测序
    -我们观察了 CFAR -> AOA 切换并在那里测试了显式 HWA_RESET () 权变措施

    9.关于变通办法/修补方向是否有效

    我们在 CFAR_exit 和 AOA_enter 之间实施了显式 HWA_RESET () 权变措施,并进行了 A/B 比较。

    观察到的行为:

    -每帧都应用了解决方法
    - HWA_RESET () 始终返回 0
    但这种情况仍然存在

    A/B 结果:

    -在禁用权变措施的情况下,一次在多普勒 HWAT_WAIT 停止运行
    -在启用了变通办法的情况下,系统仍然在 AOA_HWAT_Dopular_wait 停止

    因此、显式的 HWA 复位没有消除问题。

    10.关于我们是否可以共享工具/日志/配置文件/配置文件

    是的、我们可以分享:

    -仪器改变
    -正常运行和停止运行状态日志
    -基线与解决方法 — 在 A/B 日志上
    -用于复制的当前配置文件/配置

    我们目前的总体解释是:

    -这看起来不像一个特定于 AoA 的错误
    -这也不像回调执行但信标 POST 失败的情况
    -它看起来更像是一个共享的 HWA/EDMA/INTERRUPT /触发器完成流水线问题
    -根据运行的不同,它可能表现为在不同 DPU HWA 等待点的失速

    如果您同意、我们的下一步可以是深入一层并转储:

    -中断状态寄存器
    -回叫注册状态
    -停顿的 PARAMSet 寄存器内容

    此致、
    Brent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brent:

    感谢您分享您的观察结果!
    回调计数器冻结确认根本不传送 HWA 完成事件。 HWA_RESET() 解决方法不工作表明它也不是简单的 HWA 状态损坏。
    您可以转储 HWA 中断状态、回调注册和 ParamSet 寄存器内容。

    此外、 请检查 失速操作的 EDMA 通道状态、挂起的传输计数、 并验证 DMA 触发路由配置是否正确。

    此致、
    Sarvesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarvesh:

    感谢您的持续指导。

    我们遵循了您的最新建议、并进一步检查了以下方面:

    - HWA 中断状态
    -回叫注册状态
    -停止的 PARAMSet 相关信息在运行时

    我们还尝试在运行时转储原始已失速的 ParamSet 寄存器内容。 以下是我们的最新更新。

    失速行为与我们之前的观察结果保持一致。 可重现的情况仍然主要出现在 AOA_HWAT_DOPLOL_WAIT 处。 失速后、我们继续观察 frameStartInt 是否保留
    frame_counter 和 txTaskCnt 冻结时递增、procToken 不断累积。 这仍然表明帧启动中断继续发生、但处理流水线不再完成
    新帧。

    失速时的 HWA 状态也与 AoA 多普勒路径保持一致。 在停滞的情况下、我们观察到:

    - STAGE=AOA_HWAT_DOPLOL_WAIT
    - DebugHWA param=19 LOOP=1 dmaTrig=0x3 DFE =0x1 swTrig=0x0

    我们还确认 AoA 多普勒配置保持不变:

    -开始=19
    -停止=20

    因此、失速的 HWA ParamSet 仍然明显位于 AoA 多普勒 ParamSet 范围内。 这与我们之前的解释一致、即在等待 AoA 多普勒时、流水线停滞
    完成的 HWA 路径。

    然后、我们在失速期间检查 HWA 完成中断状态和回调注册状态。 在失速状态下、我们观察到:

    - DebugHwaIrq ret=0 en=1 intNum=66 trigStat=0x1d paramDone=0x1ffffff
    - DebugHwaCbReg fn= ARG=

    因此、我们目前的解释是:

    - Done 中断在驱动程序上下文中仍然显示为启用状态
    -回调函数指针仍然存在
    -回调参数仍然存在
    -回调参数与 AoA 信标句柄匹配

    此时、回调注册似乎没有丢失、回调重映射到错误的信标或同步对象也没有。

    stall 后的回调计数器行为也与我们之前的运行保持一致。 失速后:

    - DebugCb ... AoA=... 停止增加
    - DebugAoaCb enter=... POST =... 停止增加
    - Enter == POST
    -重复的 stat 调用显示这些值完全冻结

    因此、这看起来仍然不像“回调已输入、但信标 POST 失败“。 相反、看起来更像是在失速后不再触发回调。

    我们还再次确认、当前可重现设置下的 AoA 路径仍然是压缩的 HOTSIG/DMA 触发路径、而不是软件触发多普勒路径。 运行时配置仍显示:

    - comp=1
    -路径= HOTSIG
    - edmaIn.channel=39
    - edmaHotSig.channel=40
    - dmaTrigSrcChan=0

    这也与我们早期的触发仪表一致、在该仪表中、AoA 多普勒软件触发计数保持为零。

    根据您的建议、我们尝试将原始停滞的 PARAMSet 寄存器转储 (PARAMn_0 ~ PARAMn_7) 添加到运行时状态路径中。 但是、我们在当前设置中观察到了其他限制:

    -在 sensorStart 之前,stat 工作正常
    - sensorStart 后,如果 stat 包括原始 ParamSet 寄存器转储,系统会在发出 stat 时立即挂起
    -删除原始 ParamSet 寄存器转储后,手动 stat 在 sensorStart 后再次可用

    因此、在我们当前的环境中、在运行时直接读取原始 ParamSet 寄存器的内容似乎不安全或侵入式、会干扰正常运行。 目前,这阻止了我们
    在 sensorStart 之后在同一运行时路径中安全地收集 PARAMn_0 ~ PARAMn_7。

    - HWA 调试/公共状态
    - HWA 完成中断状态
    -回叫注册状态
    -回调计数器
    - AoA EDMA/触发器路径配置
    -停转 DPU 阶段信息

    - AOA_HWA_DOPLOL_WAIT
    - param=19
    -完成中断仍然显示为已启用
    -回电注册仍然存在
    -回调计数器冻结
    -处理计数器冻结时帧开始仍在增加

    我们目前的总体解释仍然是:

    -这看起来不像回叫注册丢失
    -这看起来也不像回调执行,然后信标后故障
    -它看起来更像是 HWA 完成事件从未沿着停止的执行路径实际传递回等待 DPU
    -停止的 HWA 上下文仍然对应于 AoA 多普勒参数集范围

    此外,CFAR 和 AoA 之间早期明确的 HWA_RESET () 权变措施并没有消除这个问题,现在我们也知道原始运行时 ParamSet 转储本身似乎会破坏系统的稳定性
    我们的设置。 因此目前、我们可以在运行时安全地仅观察更高级别的 HWA/中断/回调状态。

    如果您同意、我们的下一步可以是调查以下其中一项:

    - EDMA 通道状态
    -待处理的传输计数
    - DMA 触发路由验证
    -或一种更保守/更安全的方法,在不干扰运行时执行的情况下捕获暂停的 PARAMSet 寄存器内容

    如果有用、我们还可以分享:

    -准确的仪器变化
    -代表正常运行和停止运行日志
    -减少运行时调试输出,保持安全
    -用于复制的配置文件/配置

    此致、
    Brent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarvesh:

    感谢您的持续指导。

    我根据前面的建议添加了额外的仪表、以跟踪发生失速时的系统状态。
    下面是当前测试摘要。

    1.失速发生时,系统没有完全死机。
    帧启动中断仍处于活动状态、帧启动中断计数器继续增加。

    2.但是,帧处理流水线停止运行。
    失速后、我观察到:
    -帧完成计数器停止增加
    - UART/TLV 发送任务计数器停止增加
    -帧间处理令牌不断累积
    - UART/TLV 输出停止

    这意味着新的帧事件仍在发生、但之前的帧处理流程卡住、永远不会出现
    完成。

    3.借助额外的阶段跟踪,目前在 AoA DPU 内观察到失速。
    更具体地说、在触发 AoA 多普勒 HWA 处理后、代码会等待 AoA HWA 完成信标
    从不返回:

    `semaphoreP_Pend(&obj->hwaDoneSemaHandle, SystemP_WAIT_FOREVER )`

    4.在这个失速点、HWA 运行时状态显示当前 HWA ParamSet 为 19。
    AoA 多普勒 HWA 的常见配置为:
    -`paramStartIdx = 19`
    -`paramStopIdx = 20`

    因此、失速的 HWA 上下文似乎与 AoA 多普勒 HWA ParamSet 范围相对应。

    5.此测试用例使用 AoA 压缩模式。
    AoA 多普勒路径使用 EDMA 热签名触发路径、而不是软件触发路径。

    观察到的 EDMA/HOTSIG 配置为:
    -压缩已启用
    EDMA 输入通道= 39
    EDMA 热特征通道=40
    - HWA DMA 触发源通道= 0

    6.在我当前可以读取的驱动程序/调试状态下、HWA 完成中断报告为启用。
    在失速点、我观察到:
    - HWA 完成中断启用= 1
    - HWA 完成中断号=66
    -触发状态= 0x1d
    -参数完成状态= 0x1ffffff

    我知道这可能只反映驱动程序/调试状态、因此我想请您帮助确认是否确实如此
    意味着 HWA 完成中断路径在硬件/中断控制器级别仍然有效。

    7.从我目前可以读取的驱动程序/调试状态来看, HWA 完成回调注册仍然有效。
    注册的回调函数指针和回调参数仍然存在。
    回调参数也与 AoA HWA Done 信标句柄匹配。

    8.然而、失速发生后、AoA HWA 完成回调计数器不再增加。
    例如、在一种停滞的情况中、我观察到:
    -回叫输入 count = 129497
    -回调信标 POST 计数=129497

    重复的`stat`读取显示相同的值。

    由于输入计数等于 POST 计数、这看起来不像输入了回调、但无法发布
    信标。 看起来更像是不再触发 AoA HWA Done 回调。

    9.我还在 CFAR 和 AOA 之间测试了一个明确的`HWA_RESET ()`权变措施。
    重置调用本身成功返回:
    返回值= 0

    但是、此权变措施并不能消除失速。 启用权变措施后、停止的上下文仍然存在
    指向 AoA 多普勒 HWA 路径。

    10.我还尝试在运行时转储原始 HWA ParamSet 寄存器。
    目的是捕获停滞的 ParamSet 的原始寄存器内容。
    `s、在 Δ V ensorStart`之后、读取原始 HWA ParamSet 寄存器会导致系统在期间立即挂起
    debug 命令。

    因此、我删除了原始 ParamSet 寄存器转储、只保留了更高级别的 HWA 状态、中断状态、
    回调注册、回调计数器、EDMA 路径信息和 DPU 阶段跟踪。

    根据目前的观察、最可疑的途径是:

    AoA EDMA HOTSIG 触发器
    -> HWA ParamSet 19~20
    -> HWA 完成事件/完成中断
    -> AoA HWA 完成回调
    ->信标 POST 返回到 AoA DPU

    目前、AoA DPU 卡住等待 HWA 完成信标。 在可读驱动程序/调试状态下、HWA 完成
    中断报告为已启用、回调注册仍然有效、但 AoA HWA 完成回调计数器
    不再增加。

    您能否帮助确认以下几点?

    1.对于 AWRL1432 上的 AoA 压缩 HOTSIG 路径、预计`dmaTrigSrcChan = 0`吗? 也应该是 EDMA 热签名
    通道将路由到不同的 HWA DMA 触发源?

    2.在当前演示配置中、预计 AoA 多普勒 HWA 通用配置使用`paramStartIdx
    =`μ s 且` paramStopIdx =`μ s? 我想确认观察到的电流 HWA ParamSet 19 实际上与相对应
    AoA 多普勒 HWA 路径。

    3.在失速点、HWA 完成中断状态报告为启用、并且回调函数指针/回调
    参数在可读驱动程序/调试状态下也看起来有效、但 AoA HWA 完成回调计数器不再有效
    显著。 根据下面的 HWA 状态、您能否帮助确定 HWA 是否已完成但完成中断/
    回调路径未触发、或者 HWA/触发器状态本身是否卡住?
    -当前 HWA ParamSet = 19
    -触发状态= 0x1d
    -参数完成状态= 0x1ffffff
    - HWA 完成中断启用= 1
    - HWA 完成中断号=66

    `s在运行时` ensorStart 之后读取原始 HWA ParamSet 寄存器会导致系统在我的设置中挂起、
    您建议在不干扰 HWA/的情况下捕获失速的 HWA ParamSet/寄存器状态是否有一种更安全的方法
    EDMA 流水线?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brent:

    在失速点、HWA 完成中断状态报告为启用、回调函数指针/回调
    参数在可读驱动程序/调试状态下也看起来有效、但 AoA HWA 完成回调计数器不再有效
    显著。 根据下面的 HWA 状态、您能否帮助确定 HWA 是否已完成但完成中断/
    回调路径未触发、或者 HWA/触发器状态本身是否卡住?
    -当前 HWA ParamSet = 19
    -触发状态= 0x1d
    -参数完成状态= 0x1ffffff
    - HWA 完成中断启用= 1
    - HWA 完成中断号=66

    PARAMSet DONE 状态指示 AOA 参数集已完成处理。 请检查 NVIC 寄存器并验证是否存在任何对应于 66 的挂起中断、还请在 HWA 触发之前转储参数完成状态、以便验证之后是否正在更新完成状态。

    [quote userid=“588252" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1630839/awrl1432boost-bsd-awrl1432-mmwave-demo-stalls-after-running-for-some-time-while-frame-start-interrupt-continues/6309280 `s在运行时` ensorStart 后读取原始 HWA ParamSet 寄存器会导致系统在我的设置中挂起、
    您建议在不干扰 HWA/的情况下捕获失速的 HWA ParamSet/寄存器状态是否有一种更安全的方法
    EDMA 流水线?

    您可以在加载符号后尝试在 CCS 中查看这些寄存器。 您可以在所需点设置断点、并通过存储器浏览器查看寄存器。


    请验证在失速 DPU 中的 HWA 触发后是否设置了完成状态、以及是否通过 NVIC 验证挂起中断的状态、这将使我们更好地了解流水线在失速条件下的中断位置。

    此致、
    Sarvesh