This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:适用于汽车盲点检测的毫米波雷达传感器应用示例到对移动行人的自行车和 LSO 检测

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1636825/awr1843-mmwave-radar-sensor-application-example-for-blind-spot-detection-for-automotive-application-to-detection-of-bicycles-nad-a-lso-detection-of-moving-pedestrians

器件型号: AWR1843

尊敬的团队:

大家好、我正在寻找用于汽车应用盲点检测的毫米波雷达传感器应用示例 、以便检测最远 30m 范围和最远 30kmph 速度的自行车以及 检测移动行人。

您能否确认 TI 雷达工具箱中提供的任何类似示例?

如果可用、请分享详细信息。

 

此致、

Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    您可以将  采用 AWR1843 的中距离雷达演示用于您的用例。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Samhitha ,

    感谢您的答复。

    我已经查看了  您分享的中距离雷达链接的用户指南。

    我还有几个问题:

    1.中距离雷达应用有三种不同的模式 (1.MRR,2.USRR 3.MRR+USS),用于 检测 30 米范围内的自行车,速度高达 30kmph 的自行车,还可检测行人的移动,

        a.我需要使用哪种模式吗?

        B.这三种模式是否都 能检测到自行车和行人?

    2.如果雷达工具箱中还提供了用于 检测自行车和移动行人的任何其他应用(用于与其他 AWR 系列 EVM 配合使用)?   

    此致、

    Mani

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mani、

    我需要使用哪种模式吗?

    您可以使用苏联模式进行短距离检测。

    所有三种模式是否都 能检测自行车和行人移动?

    对配置进行微调、以检测自行车和行人。 您可以首先尝试使用适用于 30m 和 50m 范围的默认配置-

    在 medium_range_radar\tifiles\common\mrrr_config_consts.h 中 src、您可以根据要使用的配置选择要包含的正确头文件。

    此致、

    Samhitha