This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP411D-Q1:有关 TMP411DDQDDFRQ1 的特性技术大小的查询

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1635662/tmp411d-q1-query-regarding-feature-technology-size-for-tmp411ddqddfrq1

器件型号: TMP411D-Q1

尊敬的团队:

 

对于 MPN:TMP411DDQDDFRQ1、请确认该元件是否使用小于 50nm 的功能技术? 如果是、请分享执行的其他可靠性评估测试报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    让我与我们的团队核实此信息是否可共享、并将在一天或两天内跟进。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    让我们继续通过电子邮件进行对话。 在此期间、我将关闭此帖子。 请密切关注您的收件箱。

    此致、

    哈利