This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6844EVM:奇怪的数据测量和 mmWave Studio 问题

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6844EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1634398/iwrl6844evm-strange-data-measurement-and-mmwave-studio-problem

器件型号: IWRL6844EVM

您好:  

现在、我将 IWRL6844EVM 与 DCA1000 配合使用大约 1–2 个月、主要用于测量水面速度。

最初、我从.bin文件中提取了数据(通过 mmWave Studio 进行后处理)、结果运行良好。 但是、1–2 周前、由于 PC 安全设置和 mmWave Studio 之间的冲突、我在启动软件时遇到了错误。 我不得不重新安装软件和 MATLAB 运行时。

此后、我再次尝试进行测量、但从数据中提取的点云不再具有常规形状。 它们不是形成直线、而是显示为点簇。

重新安装软件是否会导致此问题? 是否会重新制作安装、并使用原始预安装的固件帮助重新刷新主板? 如果是、您知道我可以在哪里找到固件文件以及如何执行闪存吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅此处的常见问题解答

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441304/faq-dca1000evm-support-tools-debugging-and-more

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我一直在尝试解决我这边的一个问题。 我重新安装了 MMWAVE_L_SDK_06_01_00_05 、删除了 RSTD 文件夹、并使用可视化工具重新刷写电路板、显示以下图像:

    C:\ti\MMWAVE_L_SDK_06_01_00_05\mmwave_l_sdk_06_01_00_05\examples\mmw_demo\mmwave_demo\prebuilt_binaries\xwrL684x-evm\mmwave_demo.release.appimage

    之前、我使用的是电路板随附的出厂软件。

    完成这些步骤后、信号质量在形状和稳定性方面有所改善、但产生的点云仍然与我在重新安装之前获得的点云不匹配。

    在 mmWavestudio 中、所有操作均完成且无错误。 Lua 配置文件和.bin文件的后处理与之前的设置相同。 软件版本看起来也相同、我认为这是电路板的出厂固件映像。

    尽管如此、我仍然无法恢复原始信号行为和点云结果。 在我看来、一切似乎都与之前的设置一致、因此我不确定是什么原因导致了这种差异。

    您能否提供有关恢复原始信号行为所需的任何其他步骤或检查的建议?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能分享一下自己的线性调频脉冲设计信息以便开始吗? ADC 样本、帧周期等信息 然后,如果你有你期望的数据,以及这个错误的行为数据,这将是有用的,我看到它。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我尝试在另一台计算机上设置数据采集、发现问题似乎与我在笔记本电脑上的当前安装有关。 这可能是由于文件被 Windows 安全阻止,即使在重新安装后.

    我想完全刷新软件及其关联的文件。 是否知道是否有任何特定文件夹(如 RSTD 文件夹)在重新安装之前应删除?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需 AppData 中的 RSTD 文件夹和 TI 文件夹中的 mmWaveStudio 文件夹

    此致、

    Pedrorm