Other Parts Discussed in Thread: TMP116
器件型号: TMP116
您好的团队、
TMP116 数据表指出了与 I2C 快速模式(高达 400kHz)的兼容性、但我找不到 I2C 消息之间(停止至下一个启动)的最小间隔的任何器件特定要求。
您能否确认 TMP116 是否需要除标准 I2C 快速模式时序 (tBUF≥1.3µs) 之外的任何额外延迟?
如果没有、是否有任何数据表部分或 TI 文档明确确认这一点?
向 TMP116 发出 I2C 通用广播复位后、下一个 I2C 事务之前是否有指定的最短等待时间?
该行为是否等同于上电复位、包括 EEPROM 重新加载时间?
如果是、建议的等待时间或保证的等待时间是多少?在哪里记录?