This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:LDC1101EVM 软件故障排除

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1637458/ldc1101evm-ldc1101evm-software-troubleshooting

器件型号: LDC1101EVM
Thread 中讨论的其他器件: LDC1101

尊敬的团队:

我想通过 SPI 通信使用 LDC1101EVM。 我可以与设备通信、但收到的数据不准确或毫无意义。 我想看到​​黑色钢在 0mm 到 5mm 之间的不同条件下的 L 和 RP 值。 稳定的测量需要哪些配置设置? CLKIN 频率为 12MHz(我可以更改它)。

此致、  

Joselito Go
Texas Instruments 客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joselito,

    感谢您在论坛上发帖。  我正在研究这一点、并将在星期一前提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    请对此进行更新。 谢谢!

    此致、

    旋转木马