This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944P:AWR2944P DDM:禁用 MSS_AOA_ENABLE 时是否支持校准配置?

Guru**** 2867000 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944P, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1637048/awr2944p-awr2944p-ddm-is-calibration-cfg-supported-when-mss_aoa_enabled-is-disabled

器件型号: AWR2944P
主题: AWR2944 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

我想确认是否 校准配置 进行改进 AWR2944P 处于 DDM 模式 何时 MSS_AOA_ENABLED 已禁用

我们的背景如下:

  • SDK 版本: 4.7.1.4
  • 我们的项目最初是在其上开发的 AWR2944 我们已经将它移植到 AWR2944P
  • 我们正在运行的器件 DDM 模式
  • MSS_AOA_ENABLED 已禁用
  • 在此设置中、雷达流水线已在 AWR2944P 上正常运行:
    • 传感器启动工作
    • 雷达数据路径运行
    • 点云/算法流正在运行
  • 我们使用的是 相同的传感器配置 作为我们用于正常传感器启动的 AWR2944 工程、只要未启用校准配置、此工程就适用于 AWR2944P

问题是:

  • 我们先用它来启动传感器 已启用校准配置 传感器启动后 SoC 会快速复位
  • 如果校准配置为 不会 已启用、传感器启动和运行时间正常
  • 我们还检查了可疑的 RX 补偿存储器访问路径、但仍会发生复位 也会触发该保护
  • 此时、行为似乎与启用具体相关 校准配置 而不是在我们的应用中进行一般的雷达启动或内存访问

为了避免误解、我想澄清这是 不是一般的移植/启动问题
我们的 AWR2944P DDM 应用程序已经能够成功运行正常的雷达功能、仅当启用了校准配置时才会观察到复位。

我的主要问题是:

  1. 指定 AWR2944P + DDM + MSS_AOA_ENABLED 正式支持/预计校准配置将起作用
  2. 如果是、是否存在此使用所需的依赖关系、限制或体系结构假设?
  3. 如果不支持、是否仅在特定条件(如启用)下支持校准配置 MSS_AOA_ENABLED 或使用不同的参考演示架构?

请提供任何指导。 如果需要、我还可以提供有关传感器启动和复位时序的更详细日志。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    您指的是哪种校准?

    MSS_AOA_ENABLED 宏用于在 MSS 或 DSS 上运行 XYZ 估算。 禁用  MSS_AOA_ENABLED 宏后、在 DSS 上进行角度估算处理、这不应导致问题。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    感谢您的澄清。

    我指的校准是 MeasureRangeBiasAndRxChanPhase

    在当前的 AWR2944P 设置中(如果启用) MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 启动传感器后、SoC 将在传感器启动后几乎立即复位、这就是我前面所述的行为。

    IF MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 未启用、传感器启动和雷达正常运行都能在我们的 AWR2944P DDM 应用上正常工作。

    目前、我尚未确认是否可以在 AWR2944P EVM 上再现相同的行为。 不过、 MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 这是我们的一个重要特性。 我们已经在 AWR2944 DDM 工程中使用它、那里的校准流程按预期工作。

    因此、在继续缩小范围之前、我想先确认以下几点:

    指定 AWR2944P + DDM + MSS_AOA_ENABLED MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 获得支持?

    如果支持这种使用、那么我将继续检查启用应用程序时为什么会复位。 如果预计此配置不支持它、这也将帮助我们更清楚地了解限制。

    此致、
    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  

    智能  MeasureRangeBiasAndRxChanPhase  不会引起问题。 我已经在我这边验证了演示功能

    此致、

    Samhitha