This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4048:涵盖玻璃透射率和波长范围

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: OPT4048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1638704/opt4048-cover-glass-transmittance-and-wavelength-range

器件型号: OPT4048

尊敬的团队:

希望此查询能为您提供便利。

您能否帮助确认下面的答案?

OPT4048D 顶部盖板玻璃的透射率应该是多少?
它需要传输多大的波长范围?

谢谢。

此致、
William Lai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    OPT4048 测量可见光谱内的光强度、因此覆盖玻璃需要透射到可见光区域 (380nm 至 750nm) 内的波长。 至于透射率要求、由于 OPT4048 具有高分辨率、可使用在可见光谱内透射率低至 5%的玻璃。  

    谢谢、
    Daniel