This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:无法将配置从主机发送到器件

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1635914/iwrl6432boost-unable-to-send-the-config-from-host-to-device

器件型号: IWRL6432BOOST

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1628543/iwrl6432boost-load-configuration-fails-while-running-the-oob-demo

 

这是有关更多详细信息的主题。  

我正在请求有关从笔记本电脑向设备发送配置文件的帮助 — 此操作失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    创建重复主题不会提供 TI 代表提供的不同指导。 请联系客户服务部门进行更换、因为您为我们提供了大量良好的背景信息、我们认为这是错误的。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

    我附上了一封来自客户支持团队的电子邮件、我尝试在那里进行更换。  

    请告诉我如何快速跟踪流程。

    我可以写一封联合电子邮件,让你在 CC 中,如果这有帮助。

    我们从过去一个月就一直待在这里 — 所以真的需要迅速行动。  

    谢谢、
    Dibakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dibakar、

    是的、请跟进他们、并随时通过 p-nafisi@ti.com 联系我。  请通过论坛明确表示我已经认为该 EVM 有问题、并且您并未进行故障分析、而是寻找替代产品、因为我已经将该器件称为“故障“。 对迄今为止的不便深表歉意。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Pedrorhm Nafisi (6368566 ), 

    即使我在一周前提出问题、我也没有得到支持团队的任何回应。  

    您能帮助快速跟踪处理吗?

    谢谢、
    Dibakar