This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004-Q1:FDC1104-Q1 在高温度下与电容式传感器连接时出现漂移问题

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1638363/fdc1004-q1-the-drift-issue-of-fdc1104-q1-connection-to-capacitive-sensor-on-high-tempurature

器件型号: FDC1004-Q1

您好、

我们目前使用的是连接到 FDC1004-Q1 的电容式传感器。

电容式传感器是一种三轴电缆、可以检测电容变化、

关于连接:

内导体 (#1) 连接至 CIN1、内屏蔽层 (#2) 连接至 shld1、外屏蔽层 (#3) 连接至 GND。

我们已经在 25°C 下成功收集了数据、我们可以根据电容差读取距离。

但是、在 105°C 和 55°C 下进行测量时、23 观察到电容漂移问题、这会导致测量结果不稳定且不正确。board.pptx 上的 Sensor IC 

您是否可以帮助提供 IC 和电容式传感器之间可解决此问题的连接方法、或者有任何其他方法可以补偿此漂移问题?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlon、

    温度补偿的最有效方法是对单次测量使用两个输入通道 (Cin1-Cin2)、从而创建差分测量。 通过将基准传感器 (CREF) 放置在有源传感器附近、两个传感器将经历与温度相关的电介质变化、并且差分测量可消除此共模漂移。