Other Parts Discussed in Thread: IWR1642
部件号: IWR1642
我们现在制作了定制的 IWR1642 雷达板、根据您通过上述论坛链接提供的意见、CAN 引脚可定制并在 CCS 项目中初始化相同的引脚。 但是、在使用 CAN 分析仪进行测试时、我们无法获得 CAN 端口中的值。 请找到随附的源代码(修改自 SRR 演示)。
我只更改了 mss 部分中的 mss_main.c 文件、其余部分全部相同。 请帮助您解决此问题。
完整的项目如下所示、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642
部件号: IWR1642
我们现在制作了定制的 IWR1642 雷达板、根据您通过上述论坛链接提供的意见、CAN 引脚可定制并在 CCS 项目中初始化相同的引脚。 但是、在使用 CAN 分析仪进行测试时、我们无法获得 CAN 端口中的值。 请找到随附的源代码(修改自 SRR 演示)。
我只更改了 mss 部分中的 mss_main.c 文件、其余部分全部相同。 请帮助您解决此问题。
完整的项目如下所示、
我们目前正在按照 TI 建议使用 E14 和 D13 引脚(请参阅上面的链接)。 我们集成了 DCAN 驱动器以使用 500K 比特率获取数据。 请参阅随附的最新代码。
我们没有获得 CAN 中的范围值。 但是、我们能够在 UART 中获取这些值。 请参阅随附的屏幕截图。
我相信你误解了这个问题。 我对代码和 CAN 驱动程序充满信心、仅供您参考。 我要的就是,
您需要在以下链接中检查 TI 团队推荐的引脚(E14 和 D13 引脚)的正确性。
根据原理图 (IWR1642 - rev-c)、我们了解需要引出 E14 和 D13 引脚来获取 CAN 数据。 但是、在 Pinmux_xwr16xx.h 中、这些引脚表示它们是 CANFD 引脚(不是 DCAN 引脚)。 由于 IWR1642 不支持 CANFD、因此我编写了 DCAN 驱动程序以获取数据。