This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:您可以查看雷达部分吗

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1633407/awr1642-can-you-please-review-the-radar-section

器件型号: AWR1642

尊敬的团队:

我在使用雷达传感器 (AWR1642ABIGABLRQ1) 时遇到问题、因为它无法按预期工作。 雷达部分似乎存在电流泄漏。 我附上了用于审核的原理图、请分享您的反馈。

动物保护 POC.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jai:  

    我查看了您分享的原理图。 与我们的 EVM 相比、原理图没有任何问题。  

    雷达部分似乎有电流泄漏。

    您如何得出这个结论? 您能详细说明一下吗? 您发现了多大的电流泄漏?  

    为了进行完整性检查、您能否请打开 PMIC 电源轨并仅启用 3.3V、并获得一些电流测量值、以确认没有来自 QSPI 闪存。  

    谢谢、  

    Ahanaf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给 PMIC 上电后、在 1.2V 电源轨上观察到反向电流、这导致 PMIC IC 损坏。

    我们无法测量雷达模块的确切漏电流。 但是、我们需要了解当电流限制从 100mA 增加到 250mA 时 PMIC IC 为何会损坏。

    我们将仅启用 3.3V 电源轨并测量电流以验证漏电流是否源自 QSPI 闪存、从而执行完整性检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jai:  

    我将请 PMIC 团队的某人进来、以便我们可以研究这个问题。  

    谢谢、  

    Ahanaf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PMIC 团队:  

    您能检查 Jai 的问题吗?  

    谢谢、  

    Ahanaf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahanaf 和 Jai、

    关于 PMIC 损坏的信息很少。 什么是被破坏和任何信息导致这一结论?

    如果我记得、我已经在不同的主题中审阅了原理图。 从原理图中、我没有发现任何可能产生这种影响的明显因素。  

    此致、

    Ishtiaque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每当电流限制从 100mA 增加到 200mA 时、PMIC IC 就会完全损坏(输入电压对地短路)。 根据我们的测试、该问题似乎是由雷达 1.2V 电源轨的反向电流泄漏引起的。

    当电路板在未连接雷达的情况下上电时、PMIC 正常运行而不会出现任何问题。

    请查看并提供您对这种异常行为的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahanaf:

    您可以从雷达方面进行研究吗? 如果它们断开连接、则 PMIC 工作正常。  

    嗨、Jai、您还能尝试在断开 PMIC 时、使用一些与雷达 soc 电流消耗相等的负载电阻器来加载 PMIC、然后查看 PMIC 是否正常工作。 如果 PMIC 工作正常、则需要调查雷达侧。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我已经在 PCBA 上执行了逐步验证以确定问题:

    • 当仅使用时 电源部分和 PMIC 则 PMIC 运行时不会出现任何问题。
    • PMIC 和所有其他部分(雷达除外) 元件后、电路板会继续正常工作。
    • 但是、当 雷达部分随 PMIC 一起提供 、则 PMIC IC 损坏。

    根据这些观察结果、该问题似乎与与 PMIC 的雷达部分交互有关。

    要求您仔细查看原理图、并分享有关可能原因和纠正措施的反馈。