This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:EMI/EMC 箱中的毫米波雷达测试

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1637411/iwrl6432aopevm-mmwave-radar-testing-in-emi-emc-chamber

器件型号: IWRL6432AOPEVM
主题: IWRL6432AOP 中讨论的其他器件

我们是否可以检查半消声室中的毫米波雷达距离估算性能。  为了获得固定目标的性能测量值、我们检查了半消声室中使用角反射器进行的距离估算测量值。

对于暗室中的“运动和存在检测“示例、我们只能得到长达 1 米的正确估算。  

产生此问题。  

为避免地面反射、雷达的固定高度是多少。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahalakshmi:

    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。

    谢谢。此致、
    Saransh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要评估 IWRL6432AOP EVM 的距离估算、您可以 改用 Radar Toolbox 中的以下示例:

    1. 液位传感演示 (mm 级精度)
    1D 感应演示 (通过 FFT 拼接实现更简单的处理链)

    我们是否可以检查半消声室中的毫米波雷达距离估算性能

    是的、您可以在消声室和角反射器中使用上述示例检查距离性能。

    为避免地面反射、雷达可以固定的高度。

    只要 EVM 保持在相对于接地 90 度的位置、任何高于 1m 的高度都应该合适。

    希望这可以解决您的疑问。

    谢谢。此致、
    Saransh Gautam